This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:OTP 密钥写入器会话需要 UART 接口

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1573444/am620-q1-uart-interface-required-for-otp-key-writer-session

器件型号:AM620-Q1


工具/软件:

亲爱的 champs、

有一些关于 UART 分配的问题、请帮助您澄清:

M4 UART:

 

  • TIFS 使用 MAIN_UART1 为 AM62x 系列提供跟踪消息。

 

R5 UART:

 

  • 根据上图、OTP 应用程序初始化 UART 驱动器。 但我找不到一个文档说明了它用于 R5 内核的 UART 资源。
  • 下载了 OTP SDK 并尝试从 syscfg à 了解配置 \otp_keywriter_am62x_v11.01.07_am62x_keywriter\sbl_keywriter\am62x-sk\r5fss0-0_nortos\example.syscfg
  • 我看到 2 种 UART 配置、

 

  • 对于调试日志、R5 是否使用 MAIN_UART0(作为 useWakeupDomainPeripherals 参数设置为“false")“)?
  • UART1 的用途是什么? 是否对 TIFS 内核完成此配置?

谢谢、此致、

1 和 0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    MAIN_UART0 和 MAIN_UART1 端口分别由 Keywriter 应用程序和 TIFS 用于记录。