主题中讨论的其他器件:CC1312R7、 SysConfig
工具/软件:
您好技术支持专家、
我在尝试构建 Wi-SUNns_br 示例并将其刷写到 CC1312R7 电路板时遇到问题。
最初,我在运行 macOS Sonoma 14.1 的 MacBook M3 上尝试了这种方法。 但是、工程无法运行并显示消息:
“自动运行:未定义符号“main",“,因此、因此未运行目标。“
由于我被卡住、无法解决问题、我切换到无头 Linux 机器、并使用命令行成功构建并刷写了固件。 一切都很顺利。
现在、我要使用 SysConfig 工具修改 PHY 设置。 如您在之前的支持线程中所述、如果没有 SysConfig、就无法更改 PHY 设置。 遗憾的是、SysConfig 无法在无头 Linux 系统上运行。
所以我又回到了我的 MacBook 上,但同样的问题仍然存在。
在另一个支持线程中、建议降级到tiarmclang编译器版本 3.2.2。 有趣的是、我没有在 Linux 计算机上使用该版本、但仍然可以正常工作。
尽管如此,我尝试降级到版本 3.2.2 我的 MacBook 的建议,但问题仍然存在。

问题是:
如何解决此问题:
1) 在无头 Linux 上使用 sysconfigtool(我最喜欢的解决方案)
2) 或通过解决错误消息。
你能给我一些建议吗?
此致
Elfred.