请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6442工具/软件:
尊敬的专家:
是否有任何与 PRU IEP 的 1588 时间戳相关的性能数据(例如同步精度)? 此外、是否能够以我们的时间间隔频繁获得 IEP 计时器?
BR、
Biao
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的专家:
是否有任何与 PRU IEP 的 1588 时间戳相关的性能数据(例如同步精度)? 此外、是否能够以我们的时间间隔频繁获得 IEP 计时器?
BR、
Biao
尊敬的 Biao:
很抱歉、延迟的回复。
IEP 硬件时间戳精度=+/–4ns(对于 250MHz)、 +/–5ns(对于 200MHz)、+/–3ns(对于 333MHz)
1588 SYNC 精度=+–20ns — 考虑+/–8ns、基于 RGMII 时钟 125MHz。
只要确保满足以下条件、就可以经常调用 IEP 计时器:
BR
Jc.