This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:CCS 20.2 loadJSFile 错误或 Uncaptured ReferenceError

Guru**** 2572105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1571823/am6442-ccs-20-2-loadjsfile-error-or-uncaught-referenceerror

器件型号:AM6442


工具/软件:

您好的团队、

  我使用的是 MCU SDK 版本 11.01.00.17 和 CCS 20.2。  

实际上、当我通过 JTAG 连接并尝试使用 CCS 脚本使用 SOC 初始化设置 EVM 时、我会遇到以下问题:

我已经检查了 JTAG 连接是否正常工作。

当我尝试执行此步骤时: SOC 初始化脚本

 在脚本控制台中、我收到此错误

按 Tab 键两次可查看可用命令。
您可以使用 Debugger Scripting (DS) 实例来配置调试器并打开调试会话。

JS:>
AbortController AbortSignal AggregateError
数组 ArrayBuffer 原子力
BIGINT BigInt64 阵列 BigUint64 阵列
blob 布尔 BroadcastChannel
缓冲区 ByteLengthQueuingStrategy CompressionStream
CountQueuingStrategy DOMException DataView
日期解压缩流错误
EvalError 事件 EventTarget
FinalizationRegistry Float32 阵列 Float64 阵列
FormData 函数标头
Infinity Int16Array Int32Array
Int8Array Intl JSON
映射数学消息通道
MessageEvent MessagePort NaN
对象性能编号
Promise 代理范围错误
ReadableByteStreamController ReadableStream ReadableStreamBYOBReader
ReadableStreamBYOBRequest ReadableStreamDefaultController ReadableStreamDefaultReader
ReferenceError 反映 RegExp
请求响应脚本超时错误
设置 SharedArrayBuffer 字符串
Symbol SyntaxError TextDecoder
TextDecoderStream TextEncoder TextEncoderStream
TransformStream TransformStreamDefaultController 类型错误
URIError URL URLSearchParams
Uint16Array Uint32Array Uint8Array
Uint8ClampedArray WeakMap WeakRef
WeakSet WebAssembly WritableStream
WritableStreamDefaultController WritableStreamDefaultWriter _
_error 将 async_hook 置为有效
atob btoa 缓冲区
child_process clearImmediate clearInterval
clearTimeout CLS 群集
控制台常量加密
decodeURI decodeURIComponent dgram
DIAGNOSTIC_CHANNEL DNS 域
DS encodeURI 编码 URIComponent
逃离 eval 事件
退出获取 FS
全局此 http
http2 https initScripting
Inspector isFinite isNaN
模块 Net OS
parseFloat parseInt 路径
perf_hooks 性能流程
Punycode querystring queueMicrotask
需要重新读线
setImmediate setInterval setTimeout
睡眠流字符串解码器
结构克隆系统计时器
TLS trace_events TTY
未定义的取消转义 URL
Util V8 虚拟机
worker_threads zlib

__proto__构造函数具有 OwnProperty
isPrototypeOf 属性 IsEnumerable to LocaleString
ToString 值

 js:> loadJSFile(“C:/ti/mcu_plus_sdk_am64x_11_01_00_17/tools/ccs_load/am64x/load_dmsc_hsfs.js);
未捕获的引用错误:未定义 loadJSFile

我找不到 LoadJSFile 或  loadJSFile 命令.. 是否有任何调整或其他方法可以做到这一点  

谢谢您、

Mamatha B M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mamatha:

    最新 CCS 版本中不支持 loadJSFile 命令。 我正在将您的问题发送给 CCS 团队以供进一步注释。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最新的 CCS 版本不支持 loadJSFFile 命令。

    是的。 SDK 中的脚本基于 DSS、仅适用于较旧的 CCS Eclipse Scripting Console。 CCS Theia /20 中的 Scripting Console 将仅支持新的基于 CCS Scripting 的脚本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     那么、我们该如何继续前进。 在哪里可以找到新的 CCS 脚本:基于脚本的脚本。 我在文档中找不到它。  

    CCS Theia /20 中的 Scripting Console 将仅支持新的基于 CCS Scripting 的脚本。

    谢谢你  

    Mamatha B M.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在哪里可以找到新的 CCS 脚本:基于脚本的脚本。 我在文档中找不到它。  [/报价]

    请参阅以下链接、查看示例 CCS 脚本:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_debug-scripting.html#example-script

    如果您正在寻找 DSS “load_dmsc_hsfs.js"的“的等效 CCS Scripting 脚本、则我认为不存在这样的脚本。 需要由 SDK 团队执行此迁移。

    如果您希望在 Scripting Console 中使用旧的 DSS 脚本、则需要使用 CCS 12.8-1。

    谢谢

    Ki