This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:TDA4VEN 勘误内容之间的差异

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1571653/tda4ven-q1-difference-between-errata-contents-of-tda4ven

器件型号:TDA4VEN-Q1


工具/软件:

您好、

我正在查看 TDA4VEN 的勘误文件。
我正在检查与 MCAN 相关的 i2278 和 i2279。
但是、这两者的内容似乎是相同的。 您能告诉我这两个勘误内容有什么不同吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryuuuichi:

    指定的专家将在本周末结束工作、请期待下周的答复。

    感谢您的耐心。

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    功能   勘误表 i2278 勘误表 i2279
    Name MCAN:配置了相同消息 ID 的专用 Tx 缓冲区无法保证消息发送顺序 MCAN:配置有相同消息 ID 的专用 Tx 缓冲区和 Tx 队列的规范更新
    说明 这是一个硬件错误、其中 MCAN 控制器不能保证从专用发送缓冲区发送的消息如果具有相同的消息 ID、将按正确的顺序发送。 这是一个规范更新、澄清了当配置了相同的消息 ID 时专用发送缓冲区和发送队列的行为。 这是对文档的更新、而不是硬件缺陷。

    此致

    Tarun Mukesh