This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:我要在 tda4vh (J84S4) 中使用 McASP

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VH-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1573677/tda4vh-q1-i-want-to-use-mcasp-in-tda4vh-j84s4

器件型号:TDA4VH-Q1


工具/软件:

您好 TI 专家

SDK 0902

我想在 TDA4VH-Q1 (J84S4 ) 中使用 McASP,但我在 SDK 中没有看到任何演示,只有 McASP IP 驱动程序。

我是否可以使用 j721e 的 McASP 演示并集成到 J84S4 中? 



此致
Eason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: 周怡生

    J721E 中的 McASP 演示意味着什么? 您应该能够将 PDK 演示移植到 J784S4、但如果不进行一些编辑、也不太可能正常工作。

    此致、
    Jared