主题中讨论的其他器件: SN65DSI86、 PCM3168A
工具/软件:
在将ti-edgeai-image与 SDK 11 配合使用的 J784S4XEVM 电路板上、我们遇到间歇性内核崩溃问题。
当运行复杂的 Gstreamer 流水线时发生崩溃、该流水线利用了多个 TI 特定的硬件加速元素tiovxmultiscalertiovxldctiovxmosaicv4l2h265enc、包括、、、、、 和v4l2h265dec。
该问题不确定、但会一直发生、每运行 10 个流水线中大约有 1 个发生故障。 结果是与寻呼请求相关的内核严重错误、这需要硬重新引导才能恢复系统。
以下是用于分析的完整内核崩溃日志:
[437427.293830] Unable to handle kernel paging request at virtual address fffeffff80000000 [437427.301879] Mem abort info: [437427.304837] ESR = 0x0000000096000144 [437427.308759] EC = 0x25: DABT (current EL), IL = 32 bits [437427.314194] SET = 0, FnV = 0 [437427.317355] EA = 0, S1PTW = 0 [437427.320608] FSC = 0x04: level 0 translation fault [437427.325598] Data abort info: [437427.328585] ISV = 0, ISS = 0x00000144, ISS2 = 0x00000000 [437427.334193] CM = 1, WnR = 1, TnD = 0, TagAccess = 0 [437427.339353] GCS = 0, Overlay = 0, DirtyBit = 0, Xs = 0 [437427.344782] swapper pgtable: 4k pages, 48-bit VAs, pgdp=0000000083145000 [437427.351602] [fffeffff80000000] pgd=0000000000000000, p4d=000000008353b003, pud=0000000000000000 [437427.360480] Internal error: Oops: 0000000096000144 [#1] PREEMPT SMP [437427.366837] Modules linked in: xt_conntrack xt_MASQUERADE iptable_nat nf_nat nf_conntrack nf_defrag_ipv6 nf_defrag_ipv4 libcrc32c xt_addrtype iptable_filter ip_tables x_tables br_netfilter bridge stp llc overlay bluetooth ecdh_generic ecc cfg80211 rfkill imx490 rpmsg_ctrl ti_am335x_adc rpmsg_char ds90ub953 panel_edp cdns3 kfifo_buf cdns_usb_common cdns_pltfrm j721e_csi2rx crct10dif_ce wave5 snd_soc_j721e_evm mux_gpio cdns_csi2rx display_connector phy_can_transceiver videobuf2_dma_contig v4l2_mem2mem ds90ub960 videobuf2_v4l2 omap_mailbox ti_k3_r5_remoteproc tidss v4l2_fwnode omap_hwspinlock videobuf2_memops at24 videobuf2_common v4l2_async m_can_platform drm_dma_helper ti_sn65dsi86 cdns_mhdp8546 cdns_dsi m_can pvrsrvkm(O) snd_soc_davinci_mcasp videodev drm_display_helper ti_k3_dsp_remoteproc can_dev ti_am335x_tscadc i2c_atr snd_soc_ti_udma snd_soc_pcm3168a_i2c k3_j72xx_bandgap ti_k3_common sa2ul drm_dp_aux_bus mc snd_soc_ti_edma snd_soc_pcm3168a ti_j721e_ufs cdns_dphy cdns_dphy_rx drm_kms_helper snd_soc_ti_sdma [437427.367011] cdns3_ti rti_wdt cryptodev(O) fuse drm drm_panel_orientation_quirks backlight ipv6 [437427.465162] CPU: 1 UID: 0 PID: 26908 Comm: queue_reference Tainted: G O 6.12.17-ti-00773-gcdcaeac783e3-dirty #1 [437427.476704] Tainted: [O]=OOT_MODULE [437427.480266] Hardware name: Texas Instruments J784S4 EVM (DT) [437427.485995] pstate: 80000005 (Nzcv daif -PAN -UAO -TCO -DIT -SSBS BTYPE=--) [437427.493026] pc : dcache_clean_poc+0x20/0x38 [437427.497294] lr : arch_sync_dma_for_device+0x24/0x30 [437427.502243] sp : ffff800089b5bcc0 [437427.505630] x29: ffff800089b5bcc0 x28: ffff00099971b180 x27: 0000000000000000 [437427.512837] x26: 0000000000000000 x25: 0000000000000000 x24: ffff0008bce58810 [437427.520043] x23: 0000000000000002 x22: 0000000000000001 x21: 0000000000000000 [437427.527248] x20: ffff00098b5de500 x19: 0000000000000000 x18: 0000000000000000 [437427.534453] x17: 0000000000000000 x16: 0000000000000000 x15: 0000ffff7f5ac4c0 [437427.541659] x14: 0000000000000000 x13: 0000000000000000 x12: 0000000000000000 [437427.548864] x11: 0000000000000000 x10: 0000000000000000 x9 : 0000000000000000 [437427.556070] x8 : 0000000000000000 x7 : ffff0009ad3626c0 x6 : 0000000000000000 [437427.563275] x5 : ffff800089b5bd68 x4 : ffff800081566388 x3 : 000000000000003f [437427.570480] x2 : 0000000000000040 x1 : fffeffff802f8000 x0 : fffeffff80000000 [437427.577687] Call trace: [437427.580209] dcache_clean_poc+0x20/0x38 [437427.584121] dma_direct_sync_sg_for_device+0xf8/0x100 [437427.589244] __dma_sync_sg_for_device+0x20/0x40 [437427.593851] dma_heap_dma_buf_end_cpu_access+0x9c/0xcc [437427.599062] dma_buf_end_cpu_access+0x2c/0x44 [437427.603494] dma_buf_ioctl+0x278/0x508 [437427.607316] __arm64_sys_ioctl+0xac/0xf0 [437427.611315] invoke_syscall+0x48/0x10c [437427.615139] el0_svc_common.constprop.0+0xc0/0xe0 [437427.619916] do_el0_svc+0x1c/0x28 [437427.623305] el0_svc+0x28/0x98 [437427.626438] el0t_64_sync_handler+0x120/0x12c [437427.630867] el0t_64_sync+0x190/0x194 [437427.634607] Code: d2800082 9ac32042 d1000443 8a230000 (d50b7a20) [437427.640770] ---[ end trace 0000000000000000 ]---|
您能看看这个并帮助解决问题吗?