请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6412工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我正在使用 AM64x(裸机,无 RTOS、SDK 09_01_00_41)、目前正在定制 SoC 层和 Sciclient 消息层以针对我们的用例简化该消息层。 我们已将 Sciclient 服务呼叫仅调整为我们的系统所需的消息类型。
最近、我们遇到了一个问题:
- 即使在调用 Sciclient_procBootReleaseProcessor () 之后、处理器(例如 R5 内核)也经常保持复位状态。
- 在 Lauterbach (TRACE32) 中、我们可以看到处理器状态标志不变(仍显示 0x200 或 0x512)。
- Sciclient 调用(例如,Sciclient_procBootGetProcessorState()) 返回成功、但处理器实际上从未退出重置。
由于我们在 Sciclient 层中进行的修改、我们怀疑消息路由或 TISCI 协议不匹配。
请告知:
- 是否有工具或方法来调试 MCU R5 和 DMSC 固件之间的 Sciclient 消息交换?
- 是否有办法在 AM64x SYSFW 上启用 Sciclient 调试日志或跟踪(例如通过 UART)?
- 验证 Sciclient 消息是否实际被 DMSC 接收和确认的建议步骤是什么?
- 是否存在任何导致处理器在 procBootReleaseProcessor 后卡在复位状态的已知原因或典型错误?
任何调试提示或内部日志记录使能方法都将非常有用。
提前感谢您的支持。