This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS64EVM:当闪存中的一部分用户应用程序 (hs_fs) 被擦除时、关于用户应用程序启动。

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1560276/tmds64evm-regarding-user-application-startup-when-part-of-the-user-application-hs_fs-in-flash-is-erased

器件型号:TMDS64EVM
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、TI 支持团队。

如果故意覆盖用户应用程序的部分闪存区域 (hs_fs)、SBL OSPI 是否会拒绝用户应用程序?

通常、CA53 和 CR5 用户应用程序可以从 SBL OSPI 启动。
用户应用程序的 hs_fs 大小约为 9.6MB。
它位于 OSPI 闪存区域。

我创建了一个程序来清除用户应用程序中的闪存。
作为测试、我清除了写入应用程序 (HS_FS) 的闪存区域的一部分 (128KB)(Flash_eraseBlk)。
重新启动后、我预计 SBL 不会启动应用程序。
我期望 SBL 输出“一些测试失败!!“ 但事实并非如此。

但是、SBL OSPI 的 Bootloader_parseMultiCoreAppImage 会成功。
SBL 导致以下函数中出现数据中止:
bootloadCpu (bootHandle、&bootImageInfo.cpuinfo[CSL_CORE_ID_A53SS0_0]);
数据中止不是所需的结果。

如果重新写入了闪存中的一部分用户应用程序 (hs_fs)、SBL 是否可以检测到这种情况并生成错误?
SBL SDK 使用 MCU_PLUS_SDK_am64x_09_01_00_41。

此致、
今泉清正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiyomasa:

    您能否检查是否在您的 SBL OSPI 的 SysConfig 中启用了“禁用应用程序映像的身份验证“选项:

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,遇见 Thakar

    感谢您的答复。

    我取消选中“Disable Auth for Application Image“复选框并再次创建 SBL OSPI。

    但是、中会出现错误
    bootloader_verifyMulticoreImage
    bootloader_socAuthImage (certLoadAddr)。


    经进一步调查、
    在 Sciclient_procBootAuthAndStart 函数中、
    Sciclient_service 函数的返回值为 0、
    但是、由于 respParam.flags 为 0、RetVal 为 SystemP_FAILURE。


    我是否还需要在用户应用程序端配置某些内容?
    将用户应用程序的构建选项更改为 authtype=0、1、2 没有改善这种情况。

    问题仍未解决。

    此致、
    今泉清正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我将补充更多信息。

    这可能是相关的,但我将回答来自 Prashant Shivhare 上一篇帖子的问题:
    e2e.ti.com/.../5131217

    我在 Bootloader_socAuthImage 之前使用 CCS 检查了存储器 0x60080000。
    0x60080000 周围的区域为 0xFFFFFFFF。


    最好的注意、
    今泉清正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也考虑了其他人的问题。

    e2e.ti.com/.../5842977


    e2e.ti.com/.../5350965


    我刚刚在上面的补丁中进行了修复、但它没有解决问题。

    此致、
    今泉清正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiyosama:

    我不确定您当前面临什么问题、根据我的理解、您正尝试使用 SBL OSPI 引导损坏的映像、否则您预计引导加载程序会失败、而您之前未观察到这一点、因为 在您的案例中选中了“Disable Auth for Application Image“、此选项将禁用 appimage 的身份验证、这就是 SBL 没有返回失败的原因。

    根据您的响应、您现在似乎在取消选中 “Disable Auth for Application Image“参数(这是预期结果)后发现损坏映像的身份验证失败、那么、您现在是否能详细说明问题?

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,遇见 Thakar。

    让我解释一下当前的问题。

    最初、即使用户应用程序的闪存区域被篡改、用户应用程序也会启动。
    我想知道是否有办法使用 SBL OSPI 来确定用户应用程序是否被篡改并阻止用户应用程序启动。

    因此、我检查了 SBL、发现已检查“Disable Auth for Application Image“。
    我意识到这就是 SBL 没有检查用户应用是否存在篡改的原因。

    所以我取消选中了“Disable Auth for Application Image“和
    将新的 SBL 和用户应用程序写入电路板。
    但是、即使用户应用程序没有被篡改、用户应用程序也不再启动。

    目前、我想解决的问题如下:

    -取消选中应用程序映像的禁用验证后,正确的用户应用程序不再启动。


    此致、
    今泉清正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 Bootloader_socAuthImage 之前使用 CCS 检查了存储器 0x60080000。
    0x60080000 周围的区域为 0xFFFFFFFF。

    这是 appimage 的位置、因此理想情况下、如果您在该地址刷写了映像、那么这应该是不可能的。

    您是否在 0x80000 以外的 AM 偏移处刷写了应用程序、还请共享刷写日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,遇见 Thakar。


    我应该如何获取刷写日志?
    用户应用程序设置为通过 DFU 写入 0x100000。

    此致、

    今泉清正

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、请在地址 0x60100000 处共享存储器的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是存储器映像的内容。
    请检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../mem_5F00_0x60100000.dat

    我还连接了一个从 0x60100000 到 128KB 的转储。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享你的图像,我将尝试看看我是否可以在我的最后重现这个

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想通过电子邮件单独发送二进制文件、而不是将其附加到 e2e 上。
    请告诉我您的电子邮件地址。
    我使用定制电路板、闪存为 IS25LX256。

    此致、

    今泉清正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果存在隐私问题、您可以通过直接消息向我共享图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 如何向您发送直接消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法在公共论坛上共享我的电子邮件、您可以通过私人 E2E 聊天分享给我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想请来一个私人的 E2E 聊天窗口。
    我将应用程序图像发送到私人聊天。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您共享该映像、我看到您共享了一个未签名的映像(.appimage 文件)、正如您提到您使用的是 hs_fs 器件时所期望的那样、我需要.appimage.hs_fs 映像。 是否尝试引导相同的设备?

    因为在这种情况下它澄清了问题、当您尝试引导未签名的映像时、身份验证将失败、因为器件为 FS、您现在已启用 appimage 身份验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我实际上使用的是 hs_fs 映像。
    我也附上了这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiyomasa:

    我能够使用 SBL OSPI 引导您提供的应用映像、请找到引导日志:

    MSC Firmware Version 9.1.6--v09.01.06 (Kool Koala)                                                      
    DMSC Firmware revision 0x9                                                                               
    DMSC ABI revision 3.1                                                                                    
                                                                                                             
    [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Media       : NOR SPI FLASH                                                    
    [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Media Clock : 166.667 MHz                                                      
    [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Image Size  : 3979 KB                                                          
    [BOOTLOADER_PROFILE] Cores present    :                                                                  
    a530-0                                                                                                   
    a530-1                                                                                                   
    [BOOTLOADER PROFILE] SYSFW init                       :      12170us                                     
    [BOOTLOADER PROFILE] System_init                      :        551us                                     
    [BOOTLOADER PROFILE] Drivers_open                     :        281us                                     
    [BOOTLOADER PROFILE] Board_driversOpen                :      22036us                                     
    [BOOTLOADER PROFILE] Sciclient Get Version            :       9895us                                     
    [BOOTLOADER PROFILE] CPU Load                         :     300749us                                     
    [BOOTLOADER_PROFILE] SBL Total Time Taken             :     345687us                                     
                                                                                                             
    Image loading done, switching to application ...

    您是否使用默认的 SBL OSPI 或者进行了任何更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,遇见 Thakar。

    在 SBL OSPI 中、闪存和 OSPI 设置已更改。
    SBL 启动日志如下所示。
    结果将因是否选中了“禁用应用程序映像验证“复选框而异。

    ["Disable Auth For Application Image" is ON]
    -----
    [New]Starting OSPI Bootloader ...
    
    DMSC Firmware Version 9.1.6--v09.01.06 (Kool Koala)
    DMSC Firmware revision 0x9
    DMSC ABI revision 3.1
    
    [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Media       : NOR SPI FLASH
    [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Media Clock : 133.333 MHz
    [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Image Size  : 3979 KB
    [BOOTLOADER_PROFILE] Cores present    :
    a530-0
    a530-1
    [BOOTLOADER PROFILE] SYSFW init                       :      12178us
    [BOOTLOADER PROFILE] System_init                      :     349084us
    [BOOTLOADER PROFILE] Drivers_open                     :         86us
    [BOOTLOADER PROFILE] Board_driversOpen                :       3751us
    [BOOTLOADER PROFILE] Sciclient Get Version            :      10033us
    [BOOTLOADER PROFILE] CPU Load                         :    3986747us
    [BOOTLOADER_PROFILE] SBL Total Time Taken             :    4361882us
    
    Image loading done, switching to application ...
    ------
    
    
    
    ["Disable Auth For Application Image" is OFF]
    -----
    [New]Starting OSPI Bootloader ...
    
    DMSC Firmware Version 9.1.6--v09.01.06 (Kool Koala)
    DMSC Firmware revision 0x9
    DMSC ABI revision 3.1
    
    Some tests have failed!!
    -----

    我会将 SBL OSPI 工程附加到私人聊天区。


    此致、
    今泉清正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiyomasa:

    正如您提到的更改闪存配置时、我假设您使用带有定制闪存器件的定制电路板、能否确认相同内容? 对于我来说、即使 未选中“Disable Auth for Application Image“复选框、引导也成功、并且我在 TI EVM 上进行了测试。

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,遇见 Thakar

    确认相同“是否意味着以下内容?
    将闪存设置从自定义闪存 (IS25LX256) 恢复到 EVM 闪存 (S28HS512T)、并检查它在具有或不具有“应用映像禁用身份验证“设置的情况下是否在 EVM 上正常工作。

    此致、

    今泉清正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiyomasa:

    抱歉、您造成的混淆、因此我使用默认 TI EVM 板进行了测试、即使启用了身份验证、也可以正常工作。如果您使用自定义闪存、在对映像进行身份验证时似乎会遇到问题、那么在使用自定义闪存时、我可以尝试检查哪些因素会导致身份验证失败、您不需要恢复闪存设置。

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,遇见 Thakar

    感谢您调查自定义闪存。
    我希望你能尽快解决这个问题。
    我还测试了它、并确认它可以在 EVM 上工作。
    在 EVM 上、无论是否启用了 SBL 闪存身份验证、用户应用程序都会启动。

    此致、
    今泉清正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 EVM 上 SBL OSPI 操作的附加注释。

    在 SBL OSPI 设置中、未选中“Disable Auth for Application Image“。
    当反复打开和关闭 EVM 的电源时、
    Bootloader_parseMultiCoreAppImage () 的返回值可能不是 SystemP_Success、并且用户应用程序可能无法启动。

    发生这种情况时、会出现消息“some tests have failed“(某些测试已失败)。
    用户应用程序似乎也无法在 EVM 上可靠启动。

    此致、

    今泉清正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎对我来说很有用

    反复打开和关闭 EVM 电源时、

    在 EVM 上进行下电上电的时间间隔如何、故障率也是多少? 您只观察一次还是可以重现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,遇见 Thakar。


    我在 Teraterm 中附加了调试输出的日志。
    它每 1-2 秒在 EVM 上反复打开和关闭一次。
    当 Bootloader_parseMultiCoreAppImage 成功时、会输出“解析成功“;
    当它失败时、“解析就是失败!“ 是输出。
    这是可以重现的。

    e2e.ti.com/.../7848.teraterm.log

    此致、

    今泉清正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,遇见 Thakar。

    对自定义闪存进行调查的进度是什么?
    如果您找到任何解决方案、请尽快通知我。

    此致、
    今泉清正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,遇见 Thakar。

    我两个多星期没有收到答复。 进展如何?

    请告诉我如何解决问题。

    此致、

    今泉清正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    对延迟深表歉意、让我们重点看看您目前在定制电路板上遇到的问题。 您能否启用 TIFS 日志并与我共享这些日志? 这可能提供了有关此问题的一些见解、请参阅以下说明如何启用它们: 【常见问题解答】AM64x/AM243x:如何在 AM64x/AM243 器件上启用 SYSFW 跟踪 

    此致、
    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,遇见 Thakar。

    我在启用 SYSFW 跟踪时捕获了 UART1 的输出。
    我附上了该文件。

    e2e.ti.com/.../SYSFW_5F00_TRACE_5F00_ENABLE.txt

    当 SBL OSPI 在定制电路板上运行时、
    bootloader_parseMultiCoreAppImage 返回–1、
    并显示消息“some test have failed!“ 。

    此致、

    今泉清正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiyomasa:

    我看到您使用的是较旧的 9.1 SDK、能否请使用最新的 SDK 版本 (11.1) 对此进行一次测试。

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,遇见 Thakar。


    正如您所说的、我使用的 SDK 版本是 mcu_plus_sdk_am64x_09_01_00_41。

    在 SDK 9.1 中、我在 sciclient_defaultBoardcfg.c 中启用了 SYSFW_TRACE_ENABLE、
    但 sciclient_defaultBoardcfg.c 在 SDK 11.1 中不可用。
    我应该对 SDK 进行哪些更改?

    此外、是否可以仅 SBL OSPI 使用最新的 SDK (11.1)?
    用户应用程序必须使用较旧的 SDK 版本 (MCU_PLUS_SDK_am64x_08_06_00_45)。
    这是因为这是在开发应用程序时启动的版本。

    此致、

    今泉清正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加说明:我在以下路径中找到了该文件:

    C:\ti\mcu_plus_sdk_am64x_11_01_00_17\source\drivers\sciclient\sciclient_default_boardcfg\am64x\sciclient_defaultBoardcfg.c
    我将尝试在启用 SYSFW_TRACE_ENABLE 的情况下编译 sysfw。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我尝试构建它时、收到以下错误:

    c:\ti\mcu_plus_sdk_am64x_11_01_00_17>gmake -s -C .\tools\sysfw\boardcfg SOC=am64x
    "Build Board Configuration Obj Files"
    process_begin: CreateProcess(NULL, C:/ti/ccs2020/ccs/utils/cygwin/mkdir -p c:/ti/mcu_plus_sdk_am64x_11_01_00_17/tools/sysfw/boardcfg/obj, ...) failed.
    make (e=2): 指定されたファイルが見つかりません。
    makefile:199: recipe for target 'c:/ti/mcu_plus_sdk_am64x_11_01_00_17/tools/sysfw/boardcfg/obj/sciclient_defaultBoardcfg_security_hex.o' failed
    gmake: *** [c:/ti/mcu_plus_sdk_am64x_11_01_00_17/tools/sysfw/boardcfg/obj/sciclient_defaultBoardcfg_security_hex.o] Error 2
    
    c:\ti\mcu_plus_sdk_am64x_11_01_00_17>    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ]但 sciclient_defaultBoardcfg.c 在 SDK 11.1 中不可用。

    它在 11.1 中也提供。

    当我尝试构建它时、我收到以下错误:

    对于 SDK 版本 11.1、建议的 CCS 版本为 20.2、请使用相同的版本以避免此错误。

    另外、是否只有 SBL OSPI 才能使用最新的 SDK (11.1)?
    用户应用程序必须使用较旧的 SDK 版本 (MCU_PLUS_SDK_am64x_08_06_00_45)。

    我们通常建议使用最新的 SDK 版本、因为它将包含最新的错误修复、首先我想检查使用最新的 SDK 是否可以解决此问题、因此对于测试、此版本现在应该没问题。

    此致、
    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,遇见 Thakar。

    我使用 CCS 20.2 为定制电路板创建了 SBL OSPI。
    我测试了 Bootloader_parseMultiCoreAppImage 的运行情况。
    如果用户应用程序正常、则返回 0。
    如果闪存中的用户应用程序被篡改、则返回–1。
    它当前似乎工作正常。 我将对其进行更多测试。

    但是、当我升级到 CCS20.2 时、每次我构建 SBL OSPI 的 tiimage 的二进制文件是不同的。
    这之前没有发生(使用 CCS12.5)。
    有何区别?

    我还有一个问题。
    我实现的 CA53 用户应用需要使用 OSPI 闪存、
    因此、在执行 Bootloader_runCpu 之前、我将使用 SBL OSPI 在 CA53 上执行 Flash_reset。
    换言之、处理流程如下、但正确吗? (我省略了细节。)

    ——
    之前(默认 SBL OSPI)

    bootloader_runCpu (bootHandle、&bootImageInfo.cpuinfo[CSL_CORE_ID_A53SS0_0]);
    bootloader_runCpu (bootHandle、&bootImageInfo.cpuinfo[CSL_CORE_ID_A53SS0_1]);
    bootloader_rprcImageLoad (bootHandle、&bootImageInfo.cpuinfo[CSL_CORE_ID_R5FSS0_0]);
    bootloader_profileUpdateAppimageSize (bootloader_getMulticoreImageSize (bootHandle));
    bootloader_runSelfCpu (bootHandle、&bootImageInfo);
    ——
    之后

    bootloader_rprcImageLoad (bootHandle、&bootImageInfo.cpuinfo[CSL_CORE_ID_R5FSS0_0])
    FLASH_RESET (gFlashHandle[CONFIG_FLASH0]);//在 CA53 启动之前的 Flash_RESET。
    bootloader_profileUpdateAppimageSize (bootloader_getMulticoreImageSize (bootHandle));
    bootloader_runCpu (bootHandle、&bootImageInfo.cpuinfo[CSL_CORE_ID_A53SS0_1]);
    bootloader_runCpu (bootHandle、&bootImageInfo.cpuinfo[CSL_CORE_ID_A53SS0_0]);
    bootloader_runSelfCpu (bootHandle、&bootImageInfo);

    ——

    此致、
    今泉清正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiyomasa:

    我使用 CCS 20.2 为定制电路板创建了 SBL OSPI。

    我假设您使用的是最新 SDK 版本、因此大部分情况下解决了问题、看起来与 CCS 版本无关。

    但是、当我升级到 CCS20.2 时、每次构建 SBL OSPI 的 tiimage 的二进制文件都不同。

    您能详细说明一下吗? 二进制文件有何不同? 大小是每次更改还是其他更改?

    所以我要使用 SBL OSPI 在执行 Bootloader_runCpu 之前在 CA53 上执行 Flash_reset。

    由于您已经从闪存加载了应用程序、因此可以进行复位、因此应使用 flashFixUpOspiBoot 函数而不是 Flash_reset 、然后还调用 Drivers_ospiClose 来关闭 OSPI 驱动程序、需要确保没有从 CA53 和 CR50-0 并发访问 OSPI。

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,遇见 Thakar。

    如前所述、CCS20.2 中使用的 SDK 是最新的 MCU_PLUS_SDK_am64x_11_01_00_17。

    我附上了当时使用 sbl_ospi 示例工程生成的 tiimage:
    tiimages 中*。before 和*。after tiimages 之间的唯一区别是工程已重建。
    在不同的二进制文件中比较这些结果。

    对于 FLASH_RESET、执行以下步骤是否正确?


    ——
    bootloader_rprcImageLoad (bootHandle、&bootImageInfo.cpuinfo[CSL_CORE_ID_R5FSS0_0])
    FlashFixUpOspiBoot (gOspiHandle[CONFIG_OSPI0]);
    驱动程序 ospiClose();
    bootloader_profileUpdateAppimageSize (bootloader_getMulticoreImageSize (bootHandle));
    bootloader_runCpu (bootHandle、&bootImageInfo.cpuinfo[CSL_CORE_ID_A53SS0_1]);
    bootloader_runCpu (bootHandle、&bootImageInfo.cpuinfo[CSL_CORE_ID_A53SS0_0]);
    bootloader_runSelfCpu (bootHandle、&bootImageInfo);

    ——

    此致、
    今泉清正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../tiimage.zip

    我已经附加了 sbl_ospi 的 tiimage:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiyomasa:
    由于专家不在办公室、请预计在办公室内会出现延迟。

    谢谢、
    Shreyansh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在不同的二进制文件中比较这些结果。

    这是预期的、tiimage 在签名后有 x509 证书连在一起、每次重新编译 SBL 时此证书都会更改。 SBL 二进制文件本身 (sbl_ospi.*。bin) 保持不变。

    [引述 userid=“574260" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1560276/tmds64evm-regarding-user-application-startup-when-part-of-the-user-application-hs_fs-in-flash-is-erased/6058239

    对于 FLASH_RESET、执行以下步骤是否正确?

    [/报价]

    这没关系。

    此致、

    会面。