This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:XDS200 和 XDS560v2 调试器的兼容性和适配器要求

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU200-U, TMDSEMUPROTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1573399/am6442-compatibility-and-adapter-requirements-for-xds200-and-xds560v2-debuggers

器件型号:AM6442
Thread 中讨论的其他器件:TMDSEMU200-UTMDSEMUPROTRACE

工具/软件:

我们计划使用 BH-ADP-14_TI+20_CTI-60t_MIPI 用于将 MIPI 转换为 JTAG 20 引脚以与配合使用的适配器 XDS200 调试器 。 您能否确认此适配器是否与 XDS200 完全兼容?

此外、我们还在评估 XDS560v2 Pro 跟踪调试器 可实现高级跟踪功能。 我们的定制板使用 QSH-030-01-QSH L-D-A 载板。 能否确认:

  1. XDS560v2 Pro Trace 是否包含用于连接到此 MIPI 60 引脚连接器的适当线缆/适配器?
  2. 仿真器电缆侧使用的匹配连接器的确切器件型号是多少?

谢谢、

Pradeepraj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们计划使用 BH-ADP-14_TI+20_CTI-60t_MIPI 用于将 MIPI 转换为 JTAG 20 引脚以与配合使用的适配器 XDS200 调试器 。 您能否确认此适配器是否与 XDS200 完全兼容?

    是的、我已经成功将它与 TMDSEMU200-U 配合使用

    此外、我们正在评估 XDS560v2 Pro 跟踪调试器 用于高级跟踪功能。

    在讨论下一个问题之前、我想澄清一点。 XDS560v2 Pro Trace Pod 的主要优势是采用全引脚跟踪。  

    当前的 Code Composer Studio 版本 (CCS 20.x+) 不再支持引脚跟踪。 旧版本的 CCS 确实得到了一些支持、我相信 CCS 12.x 中的旧硬件跟踪分析器工具支持 AM64 无论如何、我不愿意推荐基于过时版本的工具的此类环境、尤其是因为 Pro Trace 的成本相当高。

    老实说、Lauterbach 是实现完整板/引脚跟踪功能的建议环境。

    https://www.lauterbach.com/products/trace-extensions

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    • Lauterbach 调试器

      • 请分享 器件型号 Lauterbach 调试程序的可用性 完整的板/引脚布线 正常工作。
      • 另外、请确认 连接器类型 上使用的 目标板 与 Lauterbach 仿真器电缆配合使用。
    • XDS560v2 Pro 跟踪 (TMDSEMUPROTRACE)

      • 我们可以使用 XDS560v2 Pro Trace。 请确认:
        A.是否 XDS560v2 Pro Trace 包含相应的线缆/适配器 连接到 A MIPI 60 引脚连接器 变压器?
        B.什么是 匹配连接器的确切器件型号 上使用的 仿真器电缆侧

    谢谢、

    Pradeepraj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“544201" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1573399/am6442-compatibility-and-adapter-requirements-for-xds200-and-xds560v2-debuggers/6060062

    Lauterbach 调试器

    • 请分享 器件型号 Lauterbach 调试程序的可用性 完整的板/引脚布线 正常工作。
    • 另外、请确认 连接器类型 上使用的 目标板 与 Lauterbach 仿真器电缆配合使用。
    [/报价]

    我无法回答有关 Lauterbach 的任何具体问题。 最好直接联系他们。

    XDS560v2 Pro Trace (TMDSEMUPROTRACE)

    有关此探针的更多详细信息、请参阅: https://www.ti.com/tool/TMDSEMUPROTRACE

    我必须询问您的 Pro Trace 用途是什么? 该值将其与电路板的引脚引线配合使用。 当前 CCS 已弃用引脚跟踪功能。 您是否计划对其使用旧的 CCS 和旧的跟踪工具?  

    谢谢

    Ki