This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:LPDDR4 裕度分析

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1573764/dra821u-q1-lpddr4-margin-analysis

器件型号:DRA821U-Q1
Thread 中讨论的其他器件:DRA821U

工具/软件:

您好!

我有一个 DRA821U 定制电路板、其中安装了 MT53E512M32D1ZW-046 AUT:B、我想运行 裕度分析以找到 DDRSS 寄存器的理想 VREF 设置。

我发现了有关  工具的信息、但我在使用它时遇到了问题、文档似乎还不完整。

该电路板在 MCU_UART 上配置为 UART 引导模式、我会定期看到来自 XMODEM 协议的 ping。

使用 FTDI 适配器将其连接到 在 Chrome 中启用了 Bowser 扩展的笔记本电脑、并安装了 TI Cloud Agent、确认在笔记本电脑的正确 COM 端口上接收到 C 字符。

然后、我在 Bowser 上打开该工具、并在串行设置上设置波特率和 COM 端口、然后选择器件“DRA821U"和“和“Integrated Initialization“。

然后进入“Margin Analysis Test“选项卡并点击“Start >“、但目标连接仅报告“Waiting for Data“。

Im 不是很确定是否应该工作,或者有一些板先决条件,我不能正确履行。

谢谢、

Carlos。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    目前、此工具需要在电路板和 PC 之间进行两个连接。

    1. XDS110 JTAG 连接用于加载固件(并在选择“Integrated Initialization“时初始化 SOC)。
    2. UART 连接、用于测试期间的数据输出

    您是否能够将 XDS110 与 JTAG 结合使用?  

    另请注意、如果使用“Integrated Initialization(集成初始化)“选项、应用的寄存器设置将基于“DDR Register Configuration“(DDR 寄存器配置)选项卡中配置的输入。 如下表所示、需要针对 MT53E512M32D1ZW 存储器器件调整默认寄存器配置工具设置、使列数的值为 1、而不是 2。

     DRA821U:如何检查处理器是否正常工作。  

    此致、
    Kevin