This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM64B:如何使用 CLI、SSH 等安装 FreeRTOS

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1569902/sk-am64b-how-to-install-freertos-with-cli-ssh-etc

器件型号:SK-AM64B


工具/软件:

大家好!

我正在尝试寻找一种在电路板上安装 FreeRTOS 的方法、TI 网站中是否提供了诸如 Linux(或 Linux RT)之类的预编译映像?  

我还想登录 FreeRTOS 并像 Linux 操作系统那样使用 CLI、访问 ethenet、配置端口、安装 ssh 等进行操作、是否可行?

到目前为止、我使用  的是 MCU_PLUS_SDK_am64x_11_01_00_17 中的 FreeRTOS 示例、CCS 20.3。

非常感谢。

此致。

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、

    我正在查看您的查询,你可能会期待在一两天内回复.

    此致、

    Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、

    很抱歉、延迟的回复。

    MCU+ SDK RTOS 环境的工作原理与 Linux 不同。
    SDK 中的以下路径下提供了所有 FreeRTOS 和 NoRTOS 示例:

    C:\ti\mcu_plus_sdk_am64x_11_00_00_15\examples\drivers

    C:\ti\mcu_plus_sdk_am64x_11_00_00_15\examples\networking

    如果要尝试任何示例、则需要使用 CCS 或 makefile 构建该示例、然后将其刷写到电路板中。
    没有像 Linux 中那样“安装“FreeRTOS 的概念 — 每个应用(例如以太网,UART、GPIO 等)都是单独构建和刷写的。

    如果要将以太网与其他外设配合使用、则需要在单个应用中集成这些模块。
    集成后、构建组合映像并将其刷写到电路板中。

    这是 MCU+ SDK FREERTOS/NoRTOS 端应用的典型流程。

    此致、

    Anil.