请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM623工具/软件:
您好、
我的客户尝试将 DDR 内存大小从 2GB 更改为 512MB。
这些演示使用的是 PROCESSOR-SDK-LINUX AM62X (10.00.07.04)。
并按如下方式更改了以下文件。
- k3-am62x-sk-common.dtsi
- k3-am625-sk.dts
memory@80000000 {
device_type = "memory";
#ifdef CONFIG_Custom_MODEL
/*---- Custom ----*/
/* 512M RAM */
reg = <0x00000000 0x80000000 0x00000000 0x20000000>;
#else /*---- TI EVM ----*/
/* 2G RAM */
reg = <0x00000000 0x80000000 0x00000000 0x80000000>;
#endif
};但 u-boot 不会启动。
他们还尝试对 1GB 进行类似的更改,在这种情况下,它可以正常工作,并启动 Linux。
此处缺少任何配置?
谢谢。此致、
田代浩一郎