This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:MCU 内核中的 DSS 支持

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1573345/am62a7-dss-support-in-mcu-core

器件型号:AM62A7


工具/软件:

您好、

您好支持团队:

AM62A7 处理器是否支持完成整个系统引导、运行基本的“用户空间“应用程序、以及仅 MCU 电源模式下仅使用 Cortex-R5F 内核保持有效的 DSS 显示输出? 如果支持、如何在没有 Cortex-A53 内核协助的情况下进行测试?

令人遗憾的是、  
Dheeraj k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经检查了 TRM 并发现 DSS 仅在主域上工作,但为什么有一个引脚“MCU_R5FSS0_CORE0_CPU0_INTR_IN_40"连接“连接到 DSS0。
    对此进行澄清将非常有帮助。

    谢谢您、
    Dheeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dheeraj:
    我们不支持 AM62A 中 R5 内核上的 DSS。