This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:imx728_RCCG_HOLDH_ISSUE

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1572171/tda4al-q1-imx728_rccg_ghost_issue

器件型号:TDA4AL-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

在汽车行驶过程中、我们遇到了鬼影问题。 Y 和 UV 似乎来自一些彩色物体的不同帧。

您能帮助检查包含 YUV/RAW 的附加文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ghost_5F00_issue.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的专家目前已离职。 请期待下周初回复。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taylor Huang:

    您能帮助我了解设置详细信息吗? 您还在 使用哪些 SDK 组件? 您的数据流是什么? 您是否与其他一些组件共享了捕获缓冲区?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    当前的 RTOS SDK 版本为 10.01.00.04
    我们将使用save_debug_images中的函数 APP_SINGLE_cam 来存储图像。

    您能否帮助确认当捕获的对象为时、此函数是否能够正确存储图像 移动

    谢谢。此致、
    YL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YL:

    嗯, 是的,该功能可用于保存图像。 但 根据您 使用的接口、速度可能会很慢。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    我们将使用 SD 卡来存储图像。
    您的界面指的是什么吗?

    谢谢、
    YL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YL:

    是的,这是缓慢的接口,因此,可能会有问题,如鬼影伪影。  我认为这种机制只能用于保存图像。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Brijesh、

    您知道是否有任何其他快速接口来防止像这样的鬼影?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taylar Huang:

    嗯、如果您想相同的连续图像、我推荐一些基于 PCIe 或 USB 的接口。 另请使用多摄像头示例进行此操作。 单摄像头示例存在此问题、即正在保存的图像也 可能用于输出。

    此致、

    Brijesh