This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6701:CPU 初始化文件示例

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1572733/tms320c6701-sample-cpu-initialization-file

部件号:TMS320C6701


工具/软件:

我的任务是在 CCS 7 中重新命名一个旧的 C6701 工程。  我必须安装 C6000 编译器 、但未包含 C6701 的 GEL 文件。  有人知道我在哪里可以找到此文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    编译器不会与任何 GEL 文件搭配使用。 它要么包含在 CCS 中(我看不到 C6701 这样)、要么包含器件的 CSP。 可能是后者、因此我会提请器件专家注意此主题以获取进一步建议。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您提供的任何帮助!