This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:如何将 Linux UART 输出从 UART0 重新配置为不同的 UART 外设

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1574240/am6442-how-to-reconfigure-the-linux-uart-output-from-uart0-to-a-different-uart-peripheral

器件型号:AM6442


工具/软件:

您好团队:

如何更改 Linux 本机输出打印内容的 UART 外设?

哪些文件需要更改、是否有任何有关如何更改的示例?

此致
Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manuel:

    您希望控制台更改为哪个 UART?

    更改主要发生在 U-Boot 和内核中的器件树中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:

    我想将其更改为 UART4。

    您能在此处为我提供指导吗?

    此致
    Manuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manuel:

    以下主题具有 U-Boot 补丁、用于将 U-Boot 控制台从 main uart0 更改为 main uart3。 您应该将其用作更改为 uart4 的参考。

     AM6442:将引导控制台从 MAIN_uart0 更改为 MAIN_uart5