This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67:J722SXH01EVM 上的 USB-C DRP 功能无法正常工作

Guru**** 2576165 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB321AI, TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1566372/am67-usb-c-drp-functionality-on-the-j722sxh01evm-not-working

器件型号:AM67
Thread 中讨论的其他器件:TUSB321、TUSB321AI

工具/软件:

我正在尝试设计一个连接到 USB0 的 USB-C 2.0 连接器电路、用于 USB-C 端口和引导。 我一直在遵循 EVM 上的设计、但对 USB Type-C 电流限制电路设计感到困惑。  

我了解电路的机制及其如何正确启用/禁用 VBUS_5V0_TYPEC 电源轨、但我不知道为什么 USBC_ID 没有返回到处理器。 处理器是否仍需要正确确定是否应配置为 UFP 或 DFP、或者该信息是通过 USB 数据线传输?

还有一点让我困惑的是、这个电路似乎无法在我的 EVM 上工作。 当我将 USB-C 驱动器插入端口时、没有任何反应。 当我测量出来时、信号 USB_TYPEC_DRVVBUS 和 USB0_DRVVBUS 为低电平、从而防止 U50 启用。 如果手动将 USB0_DRVVBUS 更改为高电平、则会检测 USB 驱动。 但是、如果我随后尝试将电路板配置为 USB 设备并将其连接到 PC、则会出现一些错误:

root@am67-sk:~# dd if=/dev/zero of=/tmp/mass_storage.dat bs=1M count=128
中有 128+0 条记录
128+0 记录输出
复制 134217728 字节 (134 MB、128 MIB)、0.657969 s、204 MB/秒
root@am67-sk:~# modprobe g_mass_storage file=/tmp/mass_storage.dat
[30.187379]  海量存储功能、版本:2009/09/11
[30.192618]  lun:可移动文件:(无介质)
[  30.197229] lun:文件:/tmp/mass_storage.dat
[30.201535]  LUN 数量=1
[30.204635]  g_mals_storage gadget.0:海量存储小工具、版本:2009/09/11
[30.211785]  g_mass_storage gadget.0:用户空间无法提供 iSerialNumber
[30.219124]  g_mass_storage gadget.0:g_mass_storage ready
root@am67-sk:~#[  38.236745] USB 2-1-Port4:配置错误
[39.370832]  USB 2-1-Port4:无法启用。 可能是 USB 电缆损坏了?
[40.570848]  USB 2-1-Port4:无法启用。 可能是 USB 电缆损坏了?
[40.577574]  USB 2-1-Port4:配置错误
[41.506802]  USB 2-1-Port4:无法启用。 可能是 USB 电缆损坏了?
[41.513474]  USB 2-1-Port4:配置错误
[43.054916]  USB 2-1-Port4:配置错误

SW2 配置为将 TUSB321 设置为 DRP 模式、那么我希望能弄清楚我可能有什么问题? 我使用的是 AM67x 页面中最新的 SDK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Douglas:

    我正在研究这个问题、但 我需要更多的时间。 我明天会回来的。

    谢谢、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Douglas:

    您的电路板版本是什么? 我在修订历史记录中看到、旧的电路板在 VBUS 使能时存在问题。

    谢谢、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    修订版本号看起来是 3A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Douglas:

    似乎此版本在 VBUS 使能方面已是固定的。

    没错、 USBC_ID 不会带入处理器、因此 USB 驱动程序无法知道如何充当主机或设备。 因此、配置控制器角色的唯一方法是在软件驱动程序中。 ROM 从 BOOTMODE 引脚获取此信息。 在这两种情况下、也必须相应地设置 SW2。

    我将在内部进行确认、因为我还不是特别熟悉此电路板。

    谢谢、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Douglas,

    我遇到了一个内部论坛主题、在这块电路板上讨论了 USB2。 我得到了 2 个要点:

    1.电路板不支持通道交换,因此 USB 插头只能在两个方向之一上工作

    2. DRVVBUS 不工作需要 DRVVBUS 引脚多路复用配置:

    diff --git a/dts/upstream/src/arm64/ti/k3-j722s-evm.dts b/dts/upstream/src/arm64/ti/k3-j722s-evm.dts
    index e362bfbb655..5d256e630c3 100644
    --- a/dts/upstream/src/arm64/ti/k3-j722s-evm.dts
    +++ b/dts/upstream/src/arm64/ti/k3-j722s-evm.dts
    @@ -375,6 +375,12 @@
                    bootph-all;
            };
     
    +       main_usb0_pins_default: main-usb0-default-pins {
    +               pinctrl-single,pins = <
    +                       J722S_IOPAD(0x0254, PIN_INPUT, 0) /* (E25) USB0_DRVVBUS */
    +               >;
    +       };
    +
            main_usb1_pins_default: main-usb1-default-pins {
                    pinctrl-single,pins = <
                            J722S_IOPAD(0x0258, PIN_INPUT, 0) /* (B27) USB1_DRVVBUS */
    @@ -1098,7 +1104,9 @@
     };
     
     &usb0 {
    -       dr_mode = "otg";
    +       pinctrl-names = "default";
    +       pinctrl-0 = <&main_usb0_pins_default>;
    +       dr_mode = "host";
            usb-role-switch;
     };

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对前两个职位有几个问题/意见:
    1.我不清楚您对车道变换的评论指的是什么。 这是指交换超高速通道还是指 USB 2.0 功能? 对于我们的设计、我们仅关注通过 USB-C 实现的 USB 2.0、并且在将 USB 驱动器插入 EVM 板时没有问题。 我们在自己的设计中遇到了一些问题、USB 2.0 仅在一个方向上工作、但这一问题在我们重新设计其中一个电路板以与 EVM 更加匹配时消失了。

    对于 DRVVBUS、我们尝试了引脚多路复用配置、但 DRVVBUS 的行为没有变化。

    3.对于 EVM、我仍然对 EVM 上 DRVVBUS 行为的基线行为感到困惑。 目前我正在使用最新的 SDK、并将 SW2 设置为 DRP。 如果我打开电路板、引导到 Linux、然后将 USB-C 驱动器插入 USB-C 接头、则没有任何反应。 测量输出信号时、DRVVBUS 为低电平、因此 USB-C 接头的电源关闭。 直到我运行一些将 DRVVBUS 驱动为高电平的命令后、系统才最终将电源驱动到接头、并且 Linux 中显示 USB-C 驱动器。 我的问题是、为什么默认情况下 DRVVBUS 没有由软件驱动为高电平? 根据电路板上电路的当前设计、我无法想到默认情况下该电路较低的原因。  

    4.总的来说、我们的设计目标是将 AM67x 的 USB0 连接到 USB-C 接头、并支持 USB 2.0 作为 DRP 和引导。 我对同时用作主机和设备的 USB 端口的预期是将 ID 引脚恢复到处理器、然后由处理器控制 DRVVBUS 以正确设置电源。 这与 TUSB321AI(我们计划使用的 USB-C 控制器)所示的典型应用相匹配、但该设计列出了 DFP 而不是 DRP。 但是、AM67x 处理器没有用于 USB0 的专用 USB_ID、并且我们使用的软件驱动程序 (SNP、dwc3) 没有用于 ID 或 DRVVBUS 的专用引脚。 这些事实告诉我们、预期设计只是通过硬件处理 ID 和电源控制、但我们对复制 EVM 有点犹豫、因为由于我讨论过的问题、EVM 似乎无法正常工作。 AM67x 的 USB_ID 的预期设计是由硬件控制、还是应将其带回处理器以由软件控制? 除了 EVM 外、AM67x 上还有其他使用 USB0 作为 DRP 的参考设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Douglas、

    感谢您的意见。

    支持查询的专家不在办公室。

    请预计响应会延迟 1..2 天。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Douglas:

    我正在内部查看该电路板中 USB 设计的历史记录。

    1.我认为 e2e 帖子是指交换插座中 USB 插头的物理方向

    DRVVBUS 不直接由软件驱动。 USB 控制器根据内部逻辑驱动引脚。 DRVVBUS 基本上仅在主机模式(不会处于外设模式)下以及 SoC 未处于低功耗模式时才被驱动为高电平。 软件驱动程序通过在主机、外设或 DRD 模式下设置控制器来间接控制它。

    4、我同意没有 ID PIN。 在较旧的 SoC 中、ID 也是控制器监控的引脚。 如今、该功能只能通过 GPIO 实现。

    我可以看到、如您所述、在此板上、没有任何 ID 引脚信号通过任何方式路由到 SoC。 根据这种情况以及 VBUS 电源由板开关控制这一事实、我可以得出结论:DRD/DRP 模式是不可能的。 只有在断电期间、通过切换 USB 驱动器中的角色并 相应地切换 USBC_MODE_SEL 开关、才能手动切换角色。

    我想您可以参考 TMDS64EVM 中的仅 USB2.0 设计 。 使用的插座是 micro-AB、ID 控制器引脚在该器件上具有引脚输出、否则 USB2.0 DRD 概念在此处很清晰。

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Douglas:

    我已经联系了软件专家。

    由于班加罗尔的假日、预计响应会延迟(下周初)。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Douglas:

    对于 EVM、我仍然对 EVM 上 DRVVBUS 行为的基线行为感到困惑。 目前我正在使用最新的 SDK、并将 SW2 设置为 DRP。 如果我打开电路板、引导到 Linux、然后将 USB-C 驱动器插入 USB-C 接头、则没有任何反应。 测量输出信号时、DRVVBUS 为低电平、因此 USB-C 接头的电源关闭。 直到我运行一些命令将 DRVVBUS 驱动为高电平、系统才最终将电源驱动至接头、并且 USB-C 驱动器在 Linux 中显示。

    您能否尝试在 Linux 中添加以下补丁、并尝试在 TI J722S EVM 上进行测试?

    • 问题的根本原因是 USB2.0_MUX_SEL GPIO。 k3-j722s-evm.dts 中的以下更改在 Linux 中启用 Type-C 接口

    diff --git a/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j722s-evm.dts b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j722s-evm.dts
    index 6169b2c9710f..ea74ab159848 100644
    --- a/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j722s-evm.dts
    +++ b/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j722s-evm.dts
    @@ -668,7 +668,7 @@ p05-hog {
                            /* P05 - USB2.0_MUX_SEL */
                            gpio-hog;
                            gpios = <5 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    -                       output-high;
    +                       output-low;
                    };
     
                    p01_hog: p01-hog {

    此外、如果您可以在 DFP 和 DRP 模式下尝试使用 SW2、那会很好。

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Douglas、  

    检查您是否能够取得一些进展?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我们的软件团队一直很忙、所以我没时间对此进行测试、但这最终似乎是我们的回避问题、因为这种更改只是将 USB-C 接头的 USB 功能转移到集线器上、这是我们在设计中没有复制的 EVM 的一部分。 我们更感兴趣的是让 USB0 直接与 USB-C 接头配合使用、因为这正是我们在设计中所做的、根据我们对电路的理解、这只需要 通过 GPIO-HOG 将 USB0_DRVVBUS 驱动为高电平的软件更改。 然而、到目前为止、我们已经为 USB-C 电路提供了一种新设计、该电路实现了 USB-C ID 的硬件解决方案、并且对继续调试 EVM 几乎没有兴趣。 感谢您抽出宝贵的时间支持我们解决这些问题。