This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829J:是否可以在 DRA829J 上使用 SA3UL?

Guru**** 2576165 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA829J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1574637/dra829j-is-it-possible-to-use-sa3ul-on-the-dra829j

器件型号:DRA829J
Thread 中讨论的其他器件:DRA829

工具/软件:

您好:
我对 DRA829 加密加速器的使用有疑问。

以下 URL (3.2.4.2) 指出 J721E SoC 支持 SA2UL 和 SA3UL。 是否可以将 SA3UL 与 DRA829J 一起使用?
网址: software-dl.ti.com/.../SA2UL_OMAP.html

如果 SA3UL 可与 DRA829J 一起使用、您能告诉我解释其用途的官方文档的名称以及如何访问它吗?

【问题的背景】
我们正在开发在 DRA829J 上使用带有 SA2UL 的 AES-GCM 硬件加速器的功能、但 SA2UL 似乎具有以下限制:
・输入数据和 AAD 的最大组合大小限制为 65535 字节。
・AAD 的大小限制为 16 个字节。

因此、我们正在考虑选择 SA3UL 作为替代方案。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Kazuki San,

    以下 URL (3.2.4.2) 指出 J721E SoC 支持 SA2UL 和 SA3UL。 是否可以将 SA3UL 与 DRA829J 一起使用?
    [/报价]

    这是一个需要修复的文档错误。 DRA829 器件上没有 SA3UL。  

    此致
    Diwakar