This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:访问 NOR 闪存

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1574494/tda4vh-q1-access-nor-flash-memory

器件型号:TDA4VH-Q1


工具/软件:

如何  从任何内核 (MCU1_0) 访问 NOR 闪存和 eMMC 存储器?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakshita:

    EMMC 存储器只能通过发送 READ 命令 (CMD 17 和 CMD18) 来访问。  

    我强烈建议参考 eMMC JEDEC 规范、以了解有关这些命令的更多信息。

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    或非闪存存储器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakshita:

    我已将此查询转发给应答器专家。 提前感谢您的耐心。

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakshita:

    通常、您可以在 MCU1_0 上运行 MCAL 或 RTOS。 我们在这两个操作系统中都提供了 OSPI 和闪存驱动程序、可用于读取闪存。

    有关此内容的更多详细信息、请参阅 RTOS 文档助记符。

    此致、
    Tanmay