This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM243、AM64 和 Linux 之间的默认 BoardCfg 差异

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1573847/am6442-default-boardcfg-differences-between-am243-am64-and-linux

器件型号:AM6442


工具/软件:

您好:

我们正在尝试使用 Linux 从 AM243 升级到 AM64。 在此过程中、我们是否需要调整 BoardCfg? 由于芯片是相同的、 每个处理器的 MCU 加 SDK 中的默认 BoardCfg 与具有后缀_linux 的 BoardCfg 之间有何区别?

此致、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    您将继续使用 SBL 引导流、还是计划切换到 SPL 引导流?

    您可以将两者与 AM64x 配合使用。 如需了解更多信息、请参阅 AM64x 多核 Academy > Boot Flow:SPL 与 SBL
    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AXfgOBMVhJy5K0DPeNFSPQ__AM64-ACADEMY__WI1KRXP__LATEST 

    是否有您感兴趣的特定 BoardCfg 文件?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们继续使用 SBL 引导流程。

    是的。 我很好奇的是 BoardCfg 文件:

    • IND_comms_sdk_am64x_09_02_00_08/MCU_PLUS_sdk/source/drivers/sciclient/sciclient_default_boardcfg/am64x/boardcfg_blob.bin
    • IND_comms_sdk_am64x_09_02_00_08/MCU_PLUS_sdk/source/drivers/sciclient/sciclient_default_boardcfg/am64x/boardcfg_blob_linux.bin
    • IND_comms_sdk_am243x_09_02_00_08/MCU_PLUS_sdk/source/drivers/sciclient/sciclient_default_boardcfg/am243x/am243x/boardcfg_blob.bin
    • IND_comms_sdk_am243x_09_02_00_08/MCU_PLUS_sdk/source/drivers/sciclient/sciclient_default_boardcfg/am243x/am243x/boardcfg_blob_linux.bin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    我正在将您的主题发送给另一位团队成员进行评论。 如果您在下周初没有收到回复、请 ping 通该主题。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您可以比较  ${SDK}\source\drivers\sciclient\sciclient_default_boardcfg\am64x\sciclient_defaultBoardcfg_rm_linux.c AM243x 和 AM64x 器件的通用文件、用以了解资源分配之间的差异。

    此致、

    Tushar