请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM62A7-Q1工具/软件:
您好、
我们看到了使用 v4l2h265enc 元素关闭 gstreamer C 应用时的以下 oops:
[ 33.894948] Internal error: synchronous external abort: 0000000096000010 1 PREEMPT SMP [ 33.903190] Modules linked in: inv_icm42600_spi inv_icm42600 inv_sensors_timestamp rpmsg_ctrl rpmsg_char cdns_csi2rx kfifo_buf tpm_ti s_spi tpm_tis_core panel_semtech_gs2962 snd_soc_simple_card snd_soc_simple_card_utils crct10dif_ce snd_soc_ics43432 e5010_jpeg_enc v4l2_ jpeg k3_j72xx_bandgap rtc_ti_k3 rti_wdt ti_k3_r5_remoteproc tidss wave5 ti_k3_dsp_remoteproc j721e_csi2rx drm_dma_helper videobuf2_dma_c ontig drm_kms_helper v4l2_mem2mem videobuf2_memops videobuf2_v4l2 drm mcrc64 sa2ul videobuf2_common cdns_dphy_rx drm_panel_orientation_q uirks backlight snd_soc_davinci_mcasp snd_soc_ti_udma ar0823 snd_soc_ti_edma snd_soc_ti_sdma v4l2_fwnode v4l2_async tps65219_pwrbutton v ideodev at24 mc spi_omap2_mcspi ina238 pwm_tiehrpwm cfg80211 rfkill fuse ipv6 [ 33.969954] CPU: 2 PID: 221 Comm: vpu_irq_thread Not tainted 6.6.58-gcfcc8922-01656-ga3c69943b67e #1 [ 33.979120] Hardware name: Benchmark Electronics 4K Camera Proto A (DT) [ 33.985750] pstate: 80000005 (Nzcv daif PAN -UAO -TCO -DIT -SSBS BTYPE=-) [ 33.992745] pc : wave5_vdi_read_register+0x8/0x20 [wave5] [ 33.998342] lr : wave5_vpu_irq_work_fn+0x20/0x4c [wave5] [ 34.003818] sp : ffff80008215be00 [ 34.007149] x29: ffff80008215be00 x28: 0000000000000000 x27: 0000000000000000 [ 34.014355] x26: 0000000000000000 x25: ffff0000049f0000 x24: ffff000006061388 [ 34.021557] x23: 0000000000000001 x22: ffff000006061384 x21: ffff000006061380 [ 34.028755] x20: ffff0000049f0000 x19: ffff000000694c80 x18: ffffffffffffffff [ 34.035955] x17: 703d4d4554535953 x16: 0000000000000020 x15: 00005a17ce6a97a4 [ 34.043154] x14: 0000000000000000 x13: 0000000000000104 x12: 0000000000000002 [ 34.050349] x11: 0000000000000000 x10: 00000000000009a0 x9 : ffff80008215bd40 [ 34.057544] x8 : ffff0000049f0a00 x7 : ffff00007fc58280 x6 : 0000000000000000 [ 34.064741] x5 : 0000000000000000 x4 : 0000000000000000 x3 : 0000000000000001 [ 34.071935] x2 : ffff000006061388 x1 : 0000000000000044 x0 : ffff800082140044 [ 34.079133] Call trace: [ 34.081597] wave5_vdi_read_register+0x8/0x20 [wave5] [ 34.086822] kthread_worker_fn+0xc4/0x17c
我现在无法重现它,我不知道它发生的频率,只是希望它知道。
此致、
Bas Vermeulen