This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:EMIF 电子表格问题

Guru**** 2576815 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1573352/am5718-emif-spreadsheet-question

器件型号:AM5718


工具/软件:

我们正在研究采用 AM5718 处理器和两个 DDR3L IS43TR16256BL-125KBLI 内存模块的设计。

我们以 666MHz (1333MT/s) 运行。 存储器器件型号数据速率为 1600MT/s 我们按如下方式配置电子表格的 DDR 时间:

e2e.ti.com/.../EMIF_5F00_RegisterConfig_5F00_GAMC_5F00_REV3_5F00_T_5F00_NEW-_5F00_2.zip

我们对 tCKESR 参数有一个问题。 它以黄色显示。 根据存储器数据表、tCKESR = tCKEmin + 1nCK。 在本例中、3 + 1 = 4。 它以黄色显示。 这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    基于 TCK = 1/fCK、TCK = 1.5ns、fCK = 666MHz。 您能否尝试将 tCKESR 设置为 4.5ns (tCKESR = tCKE + 1ntCK = 3 + 1.5ns) 而不是 3ns、然后确认是否解决了电子表格中的黄色标志?

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您无法仅以 TCK 为单位设置值(以 ns 为单位)。 它必须是一个整数。 如果我们将其设置为 5 TCK、它将变为绿色。 添加 1 个额外 TCK 是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、在计算 tCKESR 时、必须向 tCKE 添加一个正确的额外 TCK。

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、但为什么需要添加 1tCK? 原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据 DDR3 规格、
    tCKESR = tCKE + 1ntCK

    假设:
    FCK = 666MHz

    TCK = 1/fCK
    = 1/(666 × 10^6)
    = 1.5015 μ s (^× 9)
    = 1.5ns

    因此、
    tCKESR = 3 + 1.5 = 4.5ns

    由于 DDR 时序参数必须在整数 TCK 单元中定义、因此可以向上舍入并添加 5 个 TCK、而不是 4.5 TCK

    此致、

    Karthik