This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:Tiovxmultiscaler ROI 没有任何效果

Guru**** 2574685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1573975/am62a7-tiovxmultiscaler-roi-having-no-effect

器件型号:AM62A7


工具/软件:AM62A Processor SDK v11.01.07.05

我遇到了 tiovxmultiscaler gstreamer 插件问题 — 这就是我的设置方式  

...
“video/x-raw、format=GRAY8、width=2592、height=1946! “
“tiovxmultiscaler name=multi“
“src_0::roi-startx=648 src_0::roi-starty=2 src_0::roi-width=1944 src_0::roi-height=1944 “
“多个。 ! video/x-raw、format=GRAY8、width=1944、height=1944! “
...
我的期望是,这将给我的视频帧右侧的方形裁剪,但我得到了相同的结果,第三行完全删除:
...
“video/x-raw、format=GRAY8、width=2592、height=1946! “
“tiovxmultiscaler name=multi“
“多个。 ! video/x-raw、format=GRAY8、width=1944、height=1944! “
...
在我看来, ROI 是没有效果,我只是得到了我的原始图像 2592x1946 压缩成一个方形输出 1944x1944。
 
我有什么不对的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我们最近发现以下 PRS 存在问题、可能是您看到的症状的根本原因:

    https://github.com/TexasInstruments/edgeai-gst-plugins/pull/368/files

    https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tiovx-modules/pull/90/files

    您是否会尝试删除这些更改并重新编译 edgeai-tiovx-modules 和 edgeai-gst-plugins? 看看这样是否有帮助。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐建忠 :

    对于 PR 无法从 11.01.07.05 (commit 16ea980baf...) 顶部干净恢复的 edgeai-tiovx-module、存在一些冲突。

    我尝试了几次不同的迭代、从 edgeai-gst-plugins + edgeai-tiovx-modules 中删除 input_params 和 cropp_params、但运气不好、我要么得到相同的结果、要么崩溃。

    您能尝试在您这边复制吗? 在我看来、ROI 根本不起作用。 我使用的是开箱即用的 v11.01.07.05。

    谢谢、
    Michael


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的错误徐建中 — 似乎我愚蠢地将   pad 'src_0'重命名为' src '在我的调试,这使修复无效。

    我可以确认仅恢复 https://github.com/TexasInstruments/edgeai-gst-plugins/pull/368/files 就 解决了我的问题! ThumbsupThumbsupμ s

    此命令现在按预期工作:

    ...
    “video/x-raw、format=GRAY8、width=2592、height=1946! “
    “tiovxmultiscaler name=multi“
    “src_0::roi-startx=648 src_0::roi-starty=2 src_0::roi-width=1944 src_0::roi-height=1944 “
    “多个。 ! video/x-raw、format=GRAY8、width=1944、height=1944! “
    ...

    谢谢