This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:未使用的引脚连接:显示子系统

Guru**** 2574685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1556669/am62p-unused-pin-connection-display-subsystem

部件号:AM62P


工具/软件:

在我们的处理器板上、我们使用 DSI 连接显示器。

我们不使用 OLDI_和 VOUT0_接口。 我们能否简单地将焊球保持未连接状态/引脚开路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    根据数据表、如果不使用 OLDI0、则必须将焊球保持未连接状态。 由于所有 VOUT0 引脚都是非开漏输出类型、因此 DPI 焊球也可以保持未连接状态。

    此致、

    Luis Parga.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    对于 OLDI0 信号、请参阅数据表的“引脚连接“部分:

    e2e.ti.com/.../am623-vdda_1p8_oldi0-when-oldi0-is-unused

    至少可以取消对电源进行滤波的要求、以便将引脚直接连接到现有电源?

    不要 将其视为问题。 建议在 OLDI 电源引脚附近放置一个 0.1uF 去耦电容器。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    VOUT0 信号是 LVCMOS 缓冲器类型。

    您可以使它们保持未连接状态(没有引线连接到焊盘)

    如果布线连接到处理器焊盘、建议使用外部拉电阻。

    此致、

    Sreenivasa.