This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:关于 AM62P 中 OLDI 输出引脚的配置

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1568780/am62p-regarding-the-configuration-of-the-oldi-output-pin-in-the-am62p

部件号:AM62P


工具/软件:

如图所示、我希望使用两个 LVDS 通道输出图像。 OLDI 总共支持 8 个数据输出通道。 如何为通道 1 配置前 4 个数据通道、为通道 2 配置最后 4 个数据通道?官方示例中未找到相关的引脚分配。

OLDI 的引脚如图所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Q W、

    请参阅以下部分:

     一节、   AM62Px TRM   的 DSS LVDS 接口、用于 DISPC 源视频端口、格式和时序

    一节、  AM62Px TRM 的 OLDITX 输出模式配置  中可能存在的 OLDI 接口输出模式配置。

    特别是在 DSS VP1 端口到 OLDI_TX0 和 OLDI_TX1 连接级别、映射似乎是通过 DSS_VP1_DSS_OLDI_CFG 寄存器位字段控制的。

    希望这能回答您的问题。

    谢谢

    此致、

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Q W、

    如图所示、我想使用两个 LVDS 通道输出图像。 OLDI 总共支持 8 个数据输出通道。 如何为通道 1 配置前 4 个数据通道、为通道 2 配置最后 4 个数据通道?官方示例中未找到相关的引脚分配。

    问题不明确。

    如果查询是每条线路使用单通道。 我怀疑这不受支持。

    OLDI 接口支持

    OLDI (LVDS)(1 个 OLDI-DL、1 个或 2 个 OLDI-SL)、

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kallikuppa Sreenivasa:

    我要使用两个 OLDI (LVDS) 通道进行输出 (2 个 OLDI-SL)、如下图所示。 该解决方案是否支持?

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想问一下、OLDI0 输出和 OLDI1 输出与下图中的引脚之间是否存在相应的关系?例如、OLDI0 输出对应于 8 个引脚 AE20 至 AE19、OLDI1 输出对应于 8 个引脚 AD17 至 AA16

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Q W、

    谢谢你。

    我要使用两个 OLDI (LVDS) 通道进行输出 (2 个 OLDI-SL)、如下图所示。 此解决方案是否支持它?

    我假设您希望将 x2 单链路用作 x1 双链路。

    这受支持。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kallikuppa Sreenivasa,

    我想将两个 OLDI 通道用作两个显示器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Q W、

    谢谢你。

    我可以问、OLDI0 输出和 OLDI1 输出与下图中的引脚之间是否存在相应的关系?例如、OLDI0 输出对应于 8 个引脚 AE20 至 AE19、OLDI1 输出对应于 8 个引脚 AD17 至 AA16[/报价]

    您的问题与单链路还是双链路有关?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kallikuppa Sreenivasa,

    单链路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Q W、

    谢谢你。

    您能否确认以下答案是否有帮助?

    x1 单链路

    x1 单链路

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Q W、

    请参阅以下与 OLDI 接口和实现相关的常见问题解答。

    (+)【常见问题解答】AM625/AM623/AM620-Q1 / AM625-Q1/AM625SIP/AM62P/AM62P-Q1 定制电路板硬件设计–OLDI(开放式 LVDS 显示接口)功能 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

    此致、

    Sreenivasa.