工具/软件:
您好 TI 专家
SDK 0,902,0806 和 0804

我使用了预编译 SD 卡。
如何修改 RTOS 和 Linux 端的代码
以便我可以在 Linux 端生成相应的 ethn?
此致
Eason
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
您是否在 Linux 上寻找虚拟客户端、并在 MCU2_0 内核上寻找 ETHFW 作为服务器? 如果是、您需要更新 RTOS 端、以便从 board_j721e_evm.c 文件和应用程序主文件中使用所需端口配置 SGMII 中的 SerDes2 和 MAC 端口 5。
如果您正在寻找本机 Linux 解决方案、则需要在 MCU2_0 上加载非 ETHFW 应用、因此 MCU2_0 内核不使用 CPSW9G。 使用 SerDes2 更新 SGMII 模式的 Linux 器件树。
此外、有关在 TDA4VM 上启用 CPSW9G 的说明、请参阅常见问题解答。
【常见问题解答】如何从 SDK 版本 9.0 及更高版本启动/启动 Linux 中主域 CPSWnG 的以太网接口?
【常见问题解答】TDA4VM:如何在适用于 J7 和 DRA8 器件的 SDK 8.4 上移至本机 Linux 驱动程序
此致、
Sudheer
您好、
我想在 Linux 中使用 Virtual eth;
并使用 PC 和 Linux 网络相互通信
这意味着您正在寻找基于 ETHFW 服务器和 Linux 客户端模型的解决方案。
请参阅移植到定制电路板所需的更改。
https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j784s4/latest/exports/docs/ethfw/docs/user_guide/ethfw_c_porting_top.html
另外、如果您遇到 任何问题、请参阅调试指南。
https://www.ti.com/lit/ab/sprads2/sprads2.pdf?ts https=1759990680959&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
此致、
Sudheer