This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:LCD 显示 — SPI 至 RGB888

Guru**** 2574685 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1574237/am6442-lcd-display---spi-to-rgb888

器件型号:AM6442


工具/软件:

您好、  

我想将 AM6442 连接到 RGB888 TFT 显示屏。 我该怎么做?  

此致

Geoffrey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoffrey:
    AM64x 中没有直接驱动 LCD 面板的 DSS。
    如果您想使用 SPI 驱动该器件、可以查看网上提供的“Maker Kit“教程、但我们没有 TI 在这方面提供的任何经验证的示例/产品。