This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:是否可以通过 USB-C(am62a EVM 电路板)传输视频数据?

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1574374/am62a7-q1-is-it-possible-to-transfer-video-data-via-usb-c-am62a-evm-board

器件型号:AM62A7-Q1
主题:AM62A7 中讨论的其他器件

工具/软件:

专家:您好:

我想使用 USB 通过 USB 端口将摄像机视频传输到 PC。 它是否可在 am62a EVM 板中提供。

您是否有此功能的示例代码或示例。 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    您在 AM62A7 器件使用什么操作系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下 SDK 平台:
    TI-precer-sdk-linuxedgeai-am62a-evm-10 01 00 05

    现在、我想使用 GStreamer 流水线通过 USB 端口将视频传输到 PC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linux 内核具有一个 UVC 小工具驱动程序、该驱动程序可在 USB 主机上枚举为 UVC 摄像头并将视频传输到 USB 主机。 但整个应用需要 Linux 用户空间应用来管理视频流式传输、但没有任何可靠的开源应用用于此目的、因此 Linux SDK 中未验证 UVC 小工具功能、也不受支持。