This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:OSRT 与导入器。

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1570046/tda4vh-q1-osrt-vs-importer

器件型号:TDA4VH-Q1


工具/软件:

假设所有运算符都可以委派 给 C7X-MMA

基于 OSRT 的工作流程被认为在安全关键型系统中与基于 TIDL “导入器“的旧方法相比同样安全

谢谢你

Asif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、这与模型校准和模型编译有关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan Haas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    感谢您问这个问题。  

    是的、它们在 TIDL 级别进行了资格认证。 换句话说、较旧的 TIDL “导入器“不会进行额外的“安全“处理。

    实际上、您可能会认为 OSRT 是旧 TIDL 实用程序的超集。  

    此致

    Wen Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asif:

    OSRT 有许多未经认证的开源组件、虽然核心功能通过安全协议、但我们无法认证第三方开源组件。

    此致、

    Chris