请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AM5706工具/软件:
尊敬的团队:
客户提出的问题。
客户系统从 SPI 闪存中读取引导加载程序映像、并使用进行引导;
-切换 sysboot
-要更改引导器件(在 CS2 中实现 QSPI_1(单 SPI 闪存)、将在 RBL 的 SPI 通信部分执行循环处理。
在这种情况下;
1) 如果 RBL 中的引导器件是 SPI 闪存、则 SPI 闪存被归类为非 XIP 存储器、那么假定闪存存储器的内容扩展到内部 RAM 是否正确?
(2) SPI 闪存的写入数据/大小是否有任何限制?
例如、以 0x****开头的 SPI 闪存应设置为偏移量等
(3) 当 QSPI_SPI_CMD_REG (0x4B30 0048) 中的 CMD (18:16) 发生更改时、SPI 正在通信、但即使 CMD 的值发生更改、MOSI 信号也不会改变、MOSI 信号始终输出位 1。
能否使用 MOSI 信号上的示波器观察 CMD 值?
此致