This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:DDR 裕度固件在终端上没有任何输出。

Guru**** 2574485 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1573393/am62p-ddr-margin-firmware-does-not-have-any-output-on-terminal

部件号:AM62P


工具/软件:

您好、我´m 尝试使用 UART 引导模式在 AM62P 器件上运行 DDR 裕度固件、但下载二进制文件后、我获得了两个 R5F 内核 (WKUP 和 MCU) 而不是 A53 内核的输出。

I Δ I´m 使用 以下文件:

-- cfg = default_sbl_uart_linux_hs_fs.cfg

-- bootloader  = sbl_uart_linux.release.hs_fs.tiimage
在 MCU 和 WKUP R5F 内核上´m 下载 Hello world 示例。
在 A53 内核上´m 下载从.out ->.rprc -> unsigned.appimage 转换的 DDR 裕度固件。  
所有二进制文件均已成功加载、如以下映像所示:
 
我的问题是、我是否需要进行其他配置来 从 DDR 裕度固件获取输出?
在自述文件中、说所有 UART 配置都是由固件本身完成的。  
----------------------------------------------------------------------------------------
当我刷写程序而不是从 UART 引导程序时、在开始时会弹出以下信息:


提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edgar、

    我手头没有用于验证此情况的 AM62P 电路板、但我会在获得电路板时通知您。 我最初观察到、根据引导日志、奇怪的是它似乎不是在 A53 内核上供电(存在的内核只是唤醒 R5)。

    您能否尝试标准 SBL UART 引导、而不是 Linux UART 引导? 它也是预编译的映像、应该类似于 default_sbl_uart_hs_fs.cfg。

    此致、

    Lucas