This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:如何将复位延长到 20ms?

Guru**** 2574495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1573426/dra821u-how-to-extend-reset-to-20ms

器件型号:DRA821U
主题:DRA821 中讨论的其他器件

工具/软件:

我将一个器件连接到处理器、该器件需要比使用 RESETSTATz 引脚的 DRA821 提供的复位信号更长的信号。

我希望在以下两种情况下生成更长的 (~20ms) 复位:

POR 时的 1/。

2/热复位。 (通过处理器看门狗超时生成)。

我知道我可以在上电时扩展 PORz 信号、但 能否提供一些信号逻辑以实现更长的热复位。

谢谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有几种选择、包括:

    1.会减慢 PORz 边沿上升和下降时间的 RC 网络。 RC 网络的优势在于它简单且成本低。  RC 网络的缺点是它会影响 PORZ 边沿的上升和下降时间、由于在整个工作温度范围内的电容变化、延迟将取决于温度。

    2.数字逻辑(即计数器,触发器,锁存器)可用于增加延迟(例如谷歌数字延迟线/发生器)。  它们的优势是不依赖于温度、并且能够在温度范围内提供一致的延时时间。 缺点是 BOM 成本和 PCB 面积更大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、  

    感谢您的回答。

    我计划在两种情况下实施:

    1/对于 POR、添加一个 RESET_CONTROLLER 硬件以将 POR 延长至 30ms。

    2/对于热复位、请使用(CPU 引脚)RESETSTATz 的下降沿启动可重触发单稳态多谐振荡器以生成 20ms 脉冲。 然后、在(扩展)POR 无效到(CPU 引脚) RESET_REQz 的情况下对脉冲进行门控。

    这似乎是一种可行的方法吗?

    谢谢、

    Steve