This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:DSP 内核未启动并正在运行

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1573256/tda4vh-q1-dsp-core-is-not-up-and-running

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH

工具/软件:

您好、

我正在尝试 在 RTOS 端将 DSP 处理器内核从 C1 提升到 C4、我遇到的问题是固件未被识别并显示 unkwon 状态、我在那里附加日志、我执行的所有步骤都在那里、请查看它  

root@j784s4-evm:~# cat /sys/class/remoteproc/remoteproc */firmware
未知
未知
未知
未知
未知
未知
j784s4-mcu-R5f0_1-fw
未知
未知
未知
未知
未知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyadharshini:

    您正在使用哪个 SDK? 它是 RTOS 或 Linux SDK。

    您能否在运行脚本后共享引导日志和日志?

    “源/opt/vision_apps/vision_apps_init.sh “

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyadharshini:

    是 vision_apps 还是 edgeai 覆盖? 以及您使用的引导模式。

    根据日志、所有 c7x 内核均已启动并运行。  

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:

    是否有任何关于我最近的查询和日志的更新?


    此致、
    A. Priyadharshini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyadharshini:

    我的怀疑是为什么在下面我不能看到脱机状态,只有附加的是来,如果我脱机,然后我可以看到固件名称也,否则它是 shpwing unkown 固件和脱机后,我尝试运行特定的核心,那一次它只是得到连接,你能解释什么是更好的报价[/这里]

    这是已知的行为、因为固件在默认引导模式下由 u-boot 加载、因此 Linux 在仅 IPC 模式下连接到该固件。

    您添加的日志正在反映(“ Priya:自定义 C7x_DSP 代码现在正在运行“)  、它是否意味着我现在可以控制所有 4 个 C7 内核、并且我可以在其中任何一个内核中运行任何自定义应用程序?

    是的、日志足以表明 DSP 内核已启动并正在运行、您可以向其中添加自定义函数。

    此致、
    Gokul

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:

    感谢您的确认。

    此致、
    A. Priyadharshini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:


    我的怀疑是为什么在下面我不能看到脱机状态,只有附加是来,如果我脱机,然后我也可以看到固件名称,否则它是 shpwing unkown 固件和脱机后我试图运行特定的核心,那一次它只是得到连接,你能解释什么是发生在这里我更好的理解

    这是已知的行为、因为固件在默认引导模式下由 u-boot 加载、因此 Linux 在仅 IPC 模式下连接到该固件。


    有任何其他方法可以改变吗?


    此致、
    A. Priyadharshini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyaharshini:

    默认情况下、uboot 加载固件  
    如果希望 Linux 加载固件、请更改 boot 目录内 uEnv.txt 文件中的 dorprocboot=0。

    此致、
    Gokul