This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:Falcon 引导模式下的"reboot"命令问题 (SDK 11.01.05.03)

Guru**** 2574505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1560023/am625-issue-with-reboot-command-in-falcon-boot-mode-sdk-11-01-05-03

器件型号:AM625


工具/软件:

您好 TI、

reboot在 Linux 中使用命令时遇到问题。

我们使用的是 SDK 11.01.05.03 定制电路板。

  • 使用 Falcon 引导(跳过 A53 SPL 和 U-Boot、直接引导至 Linux)引导时、该reboot命令不起作用、并且不切换 RESETSTTZ 引脚。

  • 但是、当通过 A53 SPL 和 U-Boot 引导时、reboot该命令按预期工作、且 RESETSTTZ 引脚会正确切换。

作为参考、在 SDK 09.01.00.08 中、reboot即使使用 Falcon 引导、该命令也能正常工作。

在迁移过程中、我可能错过了哪些内容? 对于导致此行为的原因、您有什么建议吗?

此致、
Magnus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    今天是在美国度假,办公室关闭。 请期待响应延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已经解决了这个问题。

    此致

    Magnus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magnus、

    很高兴问题得到解决。 您是否介意解释问题是什么以及如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的 预加载 BL33_BASE 地址错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供详细信息。