This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS64EVM:使用环回电缆测试以太网环回

Guru**** 2574485 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1572821/tmds64evm-testing-ethernet-loopback-using-the-loopback-cable

器件型号:TMDS64EVM
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

如何修改 ethernet_cpsw_loopback/loopback_phy_end 的当前示例、以使其更进一步发挥作用

RJ45 以太网环回电缆(将 Tx 线路由回 Rx 线)。 这样我就可以从 PHY 到变压器和连接器进行测试

确保布局良好、无 EMI 问题。

谢谢、

Huynh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Huynh Nguyen、

    对于此  ethernet_cpsw_loopback/loopback_phy_end 示例、您确切指的是哪个 AM64x SDK?  

    您是在使用 TI TMDS64EVM(根据当前线程标签)还是定制 AM64x 电路板(您会讨论检查布局是否有 EMI 问题)?

    您是否希望获得软件帮助或修改硬件以适应 CPSW Eth 环回测试、从而使用  带 RJ45 连接器的以太网环回电缆?  

    感谢您的澄清   

    此致、

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anastas、

    感谢您的答复。 以下是相关信息:  

    1. mcu_plus_sdk_am64x_10_01_00_32

    2.是 TMDS64EVM

    3、仅限软件修改。 在 EVM 上、我现在可以使用当前的/ethernet_cpsw_loopback/loopback_phy_end 示例进行测试。  

      具有环回的示例仍在 PHY 芯片中。  我需要帮助修改示例、以便 使用 RJ45 上的以太网环回电缆来测试 TX/RX。

    非常感谢。

    V/R、

    Huynh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Huynh、

    我将 ping 软件专家以判断是否可能、以及需要多少精力。 请预计会延迟几天。

    谢谢你。

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Huynh:

    在相同的示例中、您可以通过交叉电缆来测试 PHY 的功能。 您必须在 SysConfig 中的 Enet (CPSW)> Mac Port Config > Mac port-1 Config > Loopback-back Mode 部分下将 MacPort 配置从 PHY 环回模式更改为“loopback_mode_none"。“。

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、
    Teja。