This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM69A:如何在 EEPROM 中读取/写入 MAC 地址?

Guru**** 2574485 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1560823/processor-sdk-am69a-how-to-read-write-mac-address-in-eeprom

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM69A


工具/软件:

尊敬的专家:

如何在 EEPROM 中读取/写入 MAC 地址?

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    您可以使用通用 i2c 驱动程序在 EEPROM 中进行读取/写入。 在 u-boot 中读取地址后、您可以将其传递到 Linux 内核。

    有关参考、请参阅 u-boot 中“board/ti/j721e/evm.c"中“中的“probe_subgroundcards ()“函数。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanmay、  

    我有同样的问题。 
    我可以读取和写入 EEPROM、但我不知道 MAC ADDR 偏移量是多少。
    如下图所示

    我找到了一个显示 MAC_ADR 的表、但我仍然不知道正确的地址。
    如下面的红色框所示:

    您可以提供更具体的失调电压吗?

    此致、
    Glendon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    它看起来与下面的 E2E 相同。
    PROCESSOR-SDK-AM69A:如何在 EEPROM 中读取/写入 MAC 地址?

    请参阅上述 E2E 中的最新帖子、其中阐明了   J784S4 的 EEPROM 标识。
    从 EEPROM 转储中、 不会 指示  存在 MAC 地址。

    此致、
    Sudheer