请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM69AThread 中讨论的其他器件: AM69、SK-AM69
工具/软件:
您好、
我正在为 AM69A 设计电源树、希望确认我已经掌握了所有电压轨要求。 下面有一些问题:
- 哪些电源轨应由 LDO 与降压转换器供电?
- VDD_SD_DV_DSCRT 电源轨的用途是什么?
- 是否列出了此器件所需的所有电压轨?

谢谢、
Noah
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1.有关电源元件见解、请参阅 TI 网站上提供的 AM69 入门套件和/或 J784S4 EVM 设计文件。
以下是 TI 网页示例的快照:

2. VDD_SD_DV 电源轨用于支持 SD 卡可移动介质存储器。 根据 SD 卡规范、 需要一个提供 3.3V 和 1.8V 电压的双电压 (DV) 电源轨、才能在标准和高速数据速率下运行。
3.请参阅 AM69 数据手册的部分和 SK-AM69 设计文件以供参考。