This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A3-Q1:保护电路 GPIO

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1574005/am62a3-q1-protection-circuit-gpios

器件型号:AM62A3-Q1


工具/软件:

您好 TI-support、

我使用的是 MAIN 域的一些 GPIO (McASP0_AXR0...3)、这些 GPIO 通过连接器连接到另一个 PCB。

GPIO 是否需要保护电路?

此致、

Dusan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dusan:

    是的、必须采取措施以避免超过这些引脚上的绝对最大电压:

    此致、

    Stan