This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:如何 FS 从 Linux 用户空间检查器件是 HS 还是 HS-AM625

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1572604/am625-how-to-check-if-device-is-hs-or-hs-fs-from-linux-user-space

器件型号:AM625
Thread:DRA829 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我想确定我的单位是否为 HS HS-TCA FS 可直接从 Linux 用户空间迁移。 具体而言、我需要我的应用程序知道器件是否装有保险丝。

是否有通过 Linux 接口直接读取此信息的方法?

此致、
Magnus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magnus、
    器件类型 (HS-MMR/HS-SE) 可从 FS 寄存器中读取
    1/。 检测器件类型时生成 U-boot 代码
    https://git.ti.com/cgit/ti-u-boot/ti-u-boot/tree/arch/arm/mach-k3/common.c?h=11.01.16#n335
    https://git.ti.com/cgit/ti-u-boot/ti-u-boot/tree/arch/arm/mach-k3/include/mach/hardware.h?h=11.01.16#n94
    2/。 读取@u-boot 提示符示例
    - HS- FS
    => MD.l 0x44234100 1
    44234100:00000a0a

    - HS-SE
    => MD.l 0x44234100 1
    44234100:0000000a

    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我不询问如何从 U-Boot 中读取此内容。
    在我的设置中、我使用的是 Falcon 引导、它会在启动期间跳过 U-Boot。

    我意识到我可以在 tiboot3.bin 中提取这些信息并将其传递给 Linux 使用、但我不希望采用这种方法。

    我的问题是:
    是否有直接的方法可以直接从 Linux 接口(或通过 OP-TEE)获取此类信息?

    此致、
    Magnus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magnus、

    您可以使用 Linux 的 devmem2 吗? 我刚才在 DRA829 平台上尝试了:

    root@AS-P-3-243610421:~# devmem2 0x44234100
    /dev/mem opened.
    Memory mapped at address 0xffff93d35000.
    Read at address  0x44234100 (0xffff93d35100): 0x00000A0A
    

    我在上述 FS 器件上运行。

    /BO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bo

    作为非 root 用户、我想我没有访问/dev/mem.的权限 我会尝试...

    此致

    Magnus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magnus、
    我在我的最后一个回复中列出了 u-boot 代码和样例运行、以供您参考 MMR addr 等。

    #define K3_SEC_MGR_SYS_STATUS 0x44234100
    #define SYS_STATUS_DEV_TYPE_HS 0xa
    #define SYS_STATUS_SUB_TYPE_SHIFT 8
    #define SYS_STATUS_SUB_TYPE_MASK (0xf << 8)
    #define SYS_STATUS_SUB_TYPE_VAL_FS 0xa

    希望它们对您的用例有所帮助。
    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过读取寄存器 K3_SEC_Mgr_SYS_STATUS 解决了我的问题

    /Magnus