This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:并行 RGB 输出问题

Guru**** 2576265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1568955/am625-parallel-rgb-out-issue

器件型号:AM625


工具/软件:

您好、  

我使用 AM625 进行 HMI 相关工程。 我需要获得 S-video 输出和 LVDS 输出的屏幕镜像。 我计划使用 ADV7393(视频编码器)将 16 位 RGB 转换为模拟视频。  问题是、我必须同时使用 LVDS 输出和 16 位 RGB 输出镜像屏幕。 我需要一些基准器件树来启用 SoC_VOUT0_DATA0-15、HSYNC、vsync、clk 的 16 位 RGB 输出。 我附加了一张图像、突出显示视频编码器 adv7393 所需的 RGB 格式。  

谢谢、

Siva。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siva:
    本周我目前不在办公室。 请期待在下周中旬收到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    您可能需要将面板简单描述中的总线格式更改为以下之一:

    输出将采用以下格式:


    如果输出格式与桥接器的预期不同、您可能需要相应地修改硬件连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Divyansh Mittal:

    感谢您的答复。 其实我在过去一个星期的长假,今天回来了。  让我检查一下、如果我们有任何问题、请稍后再回来。  

    谢谢、

    Siva。