This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:文档问题

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1573932/processor-sdk-am64x-documentation-question

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X
Thread 中讨论的其他器件:TMDS64EVM

工具/软件:

您好、

我正在 以 ospi 引导模式在 SBL 级别运行 TMDS64EVM。 无操作系统

WaitForBootNotification 步骤 、即主步骤的开始、  

这里需要检查 tisci 头文件、以确保 ehte 消息类型为  TISCI_MSG_BOOT_NOTIFICE、TISCI 您可以找到此消息。  

我有点作弊,我发现你正在读取的地址是从 0x4D000008

为什么没有文档 11-490 解释,该地址保存的是 sciclient 标题。 ?  



谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    代码 4D00 0008 表示其位置。 它应该 在此位置存储 tisci_header。   但是、我在哪里可以找到显示 4d000008 的相关文档存储在 tisci 标头中? 谢谢