This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:Weston 无法从空闲时间睡眠状态唤醒、在 SIGTERM 之后重新启动

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1553964/processor-sdk-am62x-weston-fails-to-wake-from-idle-time-sleep-restarts-after-sigterm

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X
主题中讨论的其他器件:AM625

工具/软件:

硬件:

  • 电路板: TI AM62xx-EVM (AM625 SK)

  • 外设: HDMI 显示器、Logitech USB 光电鼠标、Dell KB216 有线键盘

软件:

  • TI SDK 版本: Processor SDK Linux 10.x/11.x(基于 Yocto 的 Arago 发行版)

  • Weston 版本: 13.0.1

  • 内核版本: 6.12.35-ti-00915-ge3e551586dfa

  • 图形驱动程序: 支持 GLES 3.1 的 PowerVR (pvrsrvkm)

  • 显示驱动程序: Tidss

目标:
我的目标是使用 Weston 的标准空闲/睡眠功能。 在配置的不活动时间后、显示屏应空白、并在键盘或鼠标输入时立即唤醒。


问题描述:

我已通过/etc/xdg/weston/weston.ini.中设置 IDLE-TIME=20 将 Weston 配置为在 20 秒后进入空闲状态

系统的行为如下:

  1. 20 秒不活动后、HDMI 显示屏会正确消隐。

  2. 当我移动鼠标或按键盘上的一个键时、即显示 不会唤醒 。 它保持空白。

  3. 大约 2.5 分钟屏幕空白后、Weston 进程将收到 SIGTERM(信号 15)并终止。

  4.  现在、我必须通过 systemd 手动重新启动服务 、以便 GUI 返回

此周期会使空闲时间功能不可用。 通过设置 idle-time=0 禁用此功能是有效的、但我需要节能睡眠功能。

重现步骤:

  1. 使用标准 Processor SDK Linux 映像刷写 AM62xx-EVM。

  2. 连接 HDMI 显示器和标准 USB 输入设备。

  3. 启动设备并编辑/etc/xdg/weston/weston.ini.

  4. [core]部分下、添加或修改以下行:idle-time=20

  5. 重新启动设备或使用 systemctl restart Weston 重新启动服务

  6. 让设备闲置 20 秒钟、直至屏幕空白。

  7. 尝试通过移动鼠标或按键盘键来唤醒设备。

日志分析:

日志确认 Weston 收到“捕获的信号 15“、这将导致服务停用。

这强烈表明潜在的问题是驱动程序堆栈无法唤醒显示,这使得 Weston 合成器无响应,最终导致 systemd-logind 超时并终止空闲会话。

在尝试唤醒期间、不会报告 Tidss 或 PowerVR 驱动程序错误。

我加入了 journalctl -xe | grep Weston 下面:

Weston_log

如果对如何解决此唤醒故障提供任何指导、将不胜感激。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在与我们的开发团队核实、并会回复您。

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Krunal。 我期待收到您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否可以移除 GPU 模块并使用 CPU 重新启动 Weston? 我们想找出 GPU 和 DSS 之间的问题。

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的建议。 根据请求、我禁用了 GPU 模块 (pvrsrvkm) 并使用基于 CPU 的渲染 (Pixman) 重新启动 Weston、以确定问题是否与 GPU 或 DSS 有关。 下面、我将详细介绍我遵循的步骤、使用的配置、观察到的行为和密钥日志。 我附上了一份包含完整日志的 PDF 文档(“Weston-log")“)。

    系统详细信息:

    • uname -A:Linux am62xx-EVM 6.12.35-ti-00915-ge3e551586dfa #1 SMP Preempt Tue Jul 1 21:17:52 UTC 2025 AArch64 GNU/Linux
    • Cat /etc/os-release:Arago 2025.01

    禁用 GPU 和使用 CPU 渲染的步骤

    1. 已禁用 GPU 模块

      • 已使用 lsmod 验证加载的模块(存在 pvrsrvkm)。
      • 已删除模块:rmmod pvrsrvkm
      • 已使用 lsmod 确认删除(不再列出 pvrsrvkm)。

    2. 用于 CPU 呈现的修改的 Weston 配置 :(weston.ini)

      • 编辑了/etc/xdg/weston/weston.ini 以通过[DRM]部分下添加 use-pixman=true 来强制进行软件渲染。 这将禁用 GPU 加速并使用 Pixman(基于 CPU)。
    3. 启动 Weston 并使用 strace 进行调试 (strace)

      • 运行 strace -f -o /tmp/weston.strace Weston 以捕获跟踪。
      • 允许空闲 20 秒→屏幕消隐。
      • 使用鼠标/键盘尝试唤醒→未唤醒;使用 SIGABRT(信号 6)时、Weston 在~2.5 分钟后崩溃。

    观察到的行为

    • 空闲进入 :20 秒后、屏幕会正确消隐(HDMI 信号停止,显示器进入睡眠模式)。
    • 尝试唤醒 :鼠标移动或按键无法恢复显示。 屏幕保持空白。
    • 崩溃  用鼠标/键盘唤醒后 ,威斯顿以断言失败中止: weston:/usr/weston/debug/weston/13.0.1/libweston/compositor.c:3730: src weston_output_fine_frame:断言 timespec_sub_to_nsec(stamp,&output->frame_time)>= 0'失败。`
    • 无 GPU 参与 :在纯 CPU 渲染模式下仍会发生崩溃,确认 GPU (pvrsrvkm) 不是根本原因。
    • 需要手动重启 :必须通过 systemctl restart weston 重新启动 weston 以恢复 GUI。

    这与原始问题相匹配、但现在已隔离到 CPU/DSS 路径。

    来自 strace Run 的日志

    • Weston 使用 Pixman 渲染器在 DRM 后端成功启动。
    • 检测 HDMI-A-1 输出、设置模式 1024x768@60.0。
    • 在 IDLE 后进入 SLEEP 模式。
    • 唤醒尝试时:由于负时间戳差值、生效失败。
    • 完整的启动日志摘录:
       
      日期:2025年05月29日 UTC
      [21:54:02.191] Weston 13.0.1
      ...
      [21:54:02.316]使用 Pixman 渲染器
      ...
      [21:54:08.111] DRM:找到“HDMI-A-1",“,连接器、连接器 41 已连接...
      [21:54:08.125]输出 HDMI-A-1 (CRTC 39) 视频模式:1024x768@60.0、电流...
      ...
      进入 SLEEP 模式
      ...
      Weston:...断言`timespec_sub_to_nsec (stamp、&output->frame_time)>= 0'失败。
      已中止(核心已转储)
    • 审计日志在 Weston PID 上显示 SIG6 (ABRT)。

    使用 Modetest 进行附加测试  

    要进一步隔离 DSS 行为、请执行以下操作:

    • modetest -M tidss -s 41@39:1024x768-60:设置模式;屏幕显示彩色显示、直至按下 Enter(返回黑色)。
    • modetest -M tidss -w 41:DPMS:3:屏幕短暂变暗,然后恢复为黑色(预期低功耗状态,但 HDMI 信号不会完全停止,因为显示器不进入待机状态)。
    • modetest -M tidss -w 41:DPMS:0:无变化;屏幕保持黑色(应恢复信号和唤醒监视器,但不)。

    DPMS 的预期值与实际值

    • DPMS:3(关闭) :HDMI 信号应完全停止(显示器进入待机状态)、低功耗接合。 实际:短暂变暗、无完整信号停止。
    • DPMS:0(开) :信号恢复、显示器唤醒、图像在没有模式重置的情况下重新出现。 实际:无变化;指示 tidss 驱动程序中原子提交或编码器使能逻辑中的错误。

    关键发现  

    • 软件渲染过程中崩溃仍然存在→GPU 不是根本原因;可能是 DSS  

    如果您需要任何其他测试或日志、请告诉我。 感谢您的帮助!

    此致、

    Eya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请尝试以下补丁: https://lore.kernel.org/all/20250905-tidss-fix-timestamp-v1-0-c2aedf31e2c9@ideasonboard.com/

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我尝试使用patch上的工具直接应用修补程序文件时tidss_dispc.c、应用程序失败。 这表明我的内核树tidss_dispc.c与补丁预期的上下文不完全匹配(可能是由于版本差异)我收到了这个 do-patch 错误消息 ( error-do-patch-bitbake)。

    我特别无法应用[补丁 1/2]的这一部分:

    @@–1244、7 +1231、10 @@ void dispc_vp_enable (struct dispc_device *dispc、u32 hw_videoport、
    mode->CRC_hdisplay –1)|
    FIELD_PREP (DISPC_VP_SIZE_SCREEN_VDISPLAY_MASK、
    Mode->CRC_vdisplay –1));
    +}

    在我的中找不到突出显示的器件   tidss_dispc.c file 
    i can't find any information about the version of vernel module the patch applies to

    i tried to apply it manualy  

    我手动做了什么

    • 更新tidss_crtc.c 和  tidss_CRTC.c 、没有任何问题

    • 将的内容合并dispc_vp_enable()到中dispc_vp_prepare()(最后一个使能位除外)。

    • 简化dispc_vp_enable()为仅设置使能位。

    • tidss_dispc.c成功创建修补程序。

      手动修改没有解决这个问题,在内核模块编译时仍然出错。下面是附加的日志: do-compile-kernel-modules-log

    请求帮助:

    • 是否有可完全应用此补丁的建议 TI 内核分支或版本? 使用 6.12.35 内核版本的 IM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在与我们的驾驶员团队核实、我会回复您。

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供初始补丁来解决 Weston 唤醒问题。

     我成功地进行了调整 内核 6.12 并确认它解决了我的 AM62x 平台上的问题。

    由于原始补丁与内核 6.12 不直接兼容,我创建了一个修改版本。 我将在此分享我的流程和最后一个补丁、以防使用类似内核版本的其他开发人员遇到相同问题。

    我遵循的步骤:

    1. 已创建自定义元层: 我设置了自定义 Yocto 元层来干净地管理我的内核修改。
    1. 添加了一个 bbappend 文件: recipes-kernel/linux/linux-ti-staging_%.bbappend在我的元图层中创建了包含以下内容的文件来应用我的自定义修补程序

    2. 放置了补丁: 我把我改编的补丁文件放在tidss-update.patchrecipes-kernel/linux/linux-ti-staging/我的元图层的目录中。

    3. 重建和部署: 使用重建映像后bitbake、应用了补丁、生成的系统现在可以正确地从空闲/睡眠状态唤醒、而无需重新启动 Weston。

      补丁:

      为了提高透明度并帮助他人了解我加入了适用于我的修补程序 (tidss-update.patch) 的更改

      再次感谢您的支持。 我希望这能帮助社区中的其他人!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对延迟深表歉意、感谢您与社区分享您的补丁+结果。 如您所述、我们共享的补丁用于上游内核、我们的团队已将该补丁移植到  tiL6.12-11.01.13。 我已将其附上以供您参考。

    e2e.ti.com/.../0001_2D00_drm_2D00_tidss_2D00_Set_2D00_vblank_2D00_event_2D00_time_2D00_at_2D00_crtc_5F00_atomic_5F00_enabl.patch

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相应的修复程序现在是 tiL6.12 Baseline Ref: https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/commit/?h=ti-linux-6.12.y-cicd&id=1f955a270005ce67fc21b656b4c450a5e3870a9e 的一部分

    这将是下一个 CICD 和发行版 (11.2) 的一部分