工具/软件:
我们的定制电路板具有 LPDDR4 存储器 (2GB) 和 eMMC (32GB)。 eMMC 为空白、引导 SEL 设置为 eMMC、使用 UART 作为备用引导。 我们已经建立并运行所有电源轨并获得 UART 响应。 我们尝试使用 ti_boot3.bin 运行 XMODEM 并成功。 接下来、Ymodem 以 ti_spl.bin 运行、但在尝试引导操作系统时失败。 我们认为我们没有所需的确切 DDR 配置、 因此成功地运行了内存测试、并导致故障。 因此、我们可以在验证 DDR 的配置等方面提供帮助。