工具/软件:
您好、Paul:
我正在寻找过冲和下冲估计、您提供的公式仅适用于 DDR 接口或任何其他接口、您是否可以参考您提到的公式?
对于 IO 引脚的瞬态过冲和下冲计算为 0.2XVDD、这适用于任何接口?
在上述响应中、最大下冲值无限期为–0.3V、从计算值–0.45V 得到、根据这些观察、下冲计算是不正确的?
相反、对于相同的计算、Undershoot = Max Value -(0.2 X Nom Value)、结果为–0.3 -(0.2 X 0)=–0.3V、是否正确、请告诉我?
此致、
Rajesh Ketharaju.