This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:AM3358 从 Linux 4.19 迁移到 6.1.119

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1563952/am3352-am3358-migrating-from-linux-4-19-to-6-1-119

器件型号:AM3352


工具/软件:

 从 Linux 4.19 迁移到 6.1.119 时、我遇到了完全相同的问题:

[    0.593873] ti-sysc: probe of 44e31000.target-module failed with error -16
[    0.620453] ti-sysc: probe of 48040000.target-module failed with error -16

am33xx.dtsi:

/* Preferred always-on timer for clocksource */
&timer1_target {
	clocks = <&l4_wkup_clkctrl AM3_L4_WKUP_TIMER1_CLKCTRL 0>,
		 <&l4_wkup_clkctrl AM3_L4_WKUP_L4_WKUP_CLKCTRL 0>;
	clock-names = "fck", "ick";
	ti,no-reset-on-init;
	ti,no-idle;
	timer@0 {
		assigned-clocks = <&timer1_fck>;
		assigned-clock-parents = <&sys_clkin_ck>;
	};
};

/* Preferred timer for clockevent */
&timer2_target {
	clocks = <&l4ls_clkctrl AM3_L4LS_TIMER2_CLKCTRL 0>,
		 <&l4ls_clkctrl AM3_L4LS_L4_LS_CLKCTRL 0>;
	clock-names = "fck", "ick";
	ti,no-reset-on-init;
	ti,no-idle;
	timer@0 {
		assigned-clocks = <&timer2_fck>;
		assigned-clock-parents = <&sys_clkin_ck>;
	};
};

am33xx-L4.dtsi:

		timer1_target: target-module@31000 {	/* 0x44e31000, ap 25 40.0 */
			compatible = "ti,sysc-omap2-timer", "ti,sysc";
			reg = <0x31000 0x4>,
			      <0x31010 0x4>,
			      <0x31014 0x4>;
			reg-names = "rev", "sysc", "syss";
			ti,sysc-mask = <(SYSC_OMAP2_CLOCKACTIVITY |
					 SYSC_OMAP2_SOFTRESET |
					 SYSC_OMAP2_AUTOIDLE)>;
			ti,sysc-sidle = <SYSC_IDLE_FORCE>,
					<SYSC_IDLE_NO>,
					<SYSC_IDLE_SMART>;
			ti,syss-mask = <1>;
			/* Domains (P, C): wkup_pwrdm, l4_wkup_clkdm */
			clocks = <&l4_wkup_clkctrl AM3_L4_WKUP_TIMER1_CLKCTRL 0>;
			clock-names = "fck";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;
			ranges = <0x0 0x31000 0x1000>;

			timer1: timer@0 {
				compatible = "ti,am335x-timer-1ms";
				reg = <0x0 0x400>;
				interrupts = <67>;
				ti,timer-alwon;
				clocks = <&timer1_fck>;
				clock-names = "fck";
			};
		};
		
		...
		
		timer2_target: target-module@40000 {	/* 0x48040000, ap 22 1e.0 */
			compatible = "ti,sysc-omap4-timer", "ti,sysc";
			reg = <0x40000 0x4>,
			      <0x40010 0x4>,
			      <0x40014 0x4>;
			reg-names = "rev", "sysc", "syss";
			ti,sysc-mask = <SYSC_OMAP4_SOFTRESET>;
			ti,sysc-sidle = <SYSC_IDLE_FORCE>,
					<SYSC_IDLE_NO>,
					<SYSC_IDLE_SMART>,
					<SYSC_IDLE_SMART_WKUP>;
			/* Domains (P, C): per_pwrdm, l4ls_clkdm */
			clocks = <&l4ls_clkctrl AM3_L4LS_TIMER2_CLKCTRL 0>;
			clock-names = "fck";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;
			ranges = <0x0 0x40000 0x1000>;

			timer2: timer@0 {
				compatible = "ti,am335x-timer";
				reg = <0x0 0x400>;
				interrupts = <68>;
				clocks = <&timer2_fck>;
				clock-names = "fck";
			};
		};

am33xx-clocks.dtsi:

	timer1_fck: timer1_fck@528 {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,mux-clock";
		clocks = <&sys_clkin_ck>, <&clk_24mhz_clkctrl AM3_CLK_24MHZ_CLKDIV32K_CLKCTRL 0>, <&tclkin_ck>, <&clk_rc32k_ck>, <&clk_32768_ck>;
		reg = <0x0528>;
	};

	timer2_fck: timer2_fck@508 {
		#clock-cells = <0>;
		compatible = "ti,mux-clock";
		clocks = <&tclkin_ck>, <&sys_clkin_ck>, <&clk_24mhz_clkctrl AM3_CLK_24MHZ_CLKDIV32K_CLKCTRL 0>;
		reg = <0x0508>;
	};

osd335x-sm-dtsi:

            timer1: timer@44e31000 {
                compatible = "ti,am335x-timer-1ms";
                reg = <0x44e31000 0x400>;
                interrupts = <67>;
                ti,hwmods = "timer1";
                ti,timer-alwon;
            };

            timer2: timer@48040000 {
                compatible = "ti,am335x-timer";
                reg = <0x48040000 0x400>;
                interrupts = <68>;
                ti,hwmods = "timer2";
            };

有人有建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Artur、

    Linux 错误代码 16 为“资源繁忙“。  在引导过程的较早阶段、计时器是否已初始化?

    在启动过程中是否有其他有趣的错误输出或终端打印件可能会有所帮助?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Artur、

    对延迟的回复表示歉意。 您在这里是否仍需要帮助? 如果是、过去几周是否有任何更新?

    我将在接下来的几天离开办公室,但我将在下周晚些时候回来。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、
    不再需要援助。 谢谢。