This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62B-P1:无法引导 Linux

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62B-P1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1573573/sk-am62b-p1-unable-to-boot-linux

器件型号:SK-AM62B-P1


工具/软件:

您好专家、

我们正在评估 SK-AM62B-P1 并按照快速入门指南进行操作。 (https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AbbWmNvlfzgJuC3e95XC8A__PROCESSORS-DEVTOOLS__FUz-xrs__LATEST)

即使遵循快速入门指南中提到的步骤但无法引导 Linux 后、也是如此。 Tera Term 上没有显示任何内容。

遵循的步骤:

-设置:

板: SK-AM62B-P1

图片:  

Windows PC

-图像创建工具: balenaEtcher
- SD 卡:
我尝试了三种不同的类型。
8GB:创建工具空间不足时播放。
16GB:创建工具能够编写。 不会显示 Linux 日志。
128GB:创建工具能够写入。 不会显示 Linux 日志。
- DIP 开关:
按说明切换状态。
- USB UART
识别到四个 COM 端口。
更改了每个端口 115200 波特率、8 位、无奇偶校验、1 个停止位和无流控制
-通过重新命名文件进行检查
在“开始指南“中、您可以重命名该文件。
我在更改文件名和未更改文件名时都尝试过、但没有更改。

-已检查 UART-USB 驱动程序,但没有任何变化

UART 转 USB 驱动程序、从 FTDI: https://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm