This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5510A:具有 XDS510 USB 的 TMS320VC5510A ->未连接目标

Guru**** 2580075 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5510A, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1570695/tms320vc5510a-tms320vc5510a-with-xds510-usb---no-target-connected

部件号:TMS320VC5510A
主题: CCSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我尝试 使用 Spectrum Digital XDS510 USB 仿真器对 TMS320VC5510A 进行编程。

我安装了 CCSTUDIO v3.3 和 FlashBurn v3.11。

1.我看不到 TMS320VC5510A、但只看到 TMS320C5510 v1 或 v2

2.我已经尝试选择 TMS320C5510A v1 和 v2、 但当我点击“Save & quit“、代码编写器就会启动、它总是显示“No Target Connected“。

如果我点击“debug"->“->“connect",“,会、会收到以下错误消息:

连接到目标时出错:
错误 0x80000240/–141
初始化期间发生致命错误、OCS、
此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序生成。

SC_ERR_KNL_OPEN <–141>
此实用程序无法打开其内核模式驱动程序。
已禁用或安装/卸载失败。

问题可能是什么?

提前感谢

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve

    抱歉耽误您的时间、我已联系其他人、请您就此问题提供意见。  

    ——保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS v3.3 已 20 年、不再受支持。  

    CCS 也不再支持 TMS320VC5510A 本身。

    尝试查看 调试 JTAG、它  可能有助于识别潜在的连接问题。

     ——保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve

    另一个建议是将 Window XP-32 与 CCSv3.3 一起使用。 任何更新的内容都可能导致兼容性问题。

    您可能还需要查看中的 Spectrum Digital XDS510 USB 是否 适用于 TS320VC5510A

    他们的网站已消失、但您可能会在其他地方找到驱动程序。

    保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    您可以安装 CCS 12.7.0 和 C5xx 支持包: c55xx Device Support 1.2.1 com.ti.ccstudio.c55xx.devicesupport.feature.group Texas Instruments、然后将显示 C5510A。

    此致、

    Ming