This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:DRA821U 的功率预算估算

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1571134/dra821u-power-budget-estimation-for-dra821u

器件型号:DRA821U


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在使用 DRA821U 处理器进行设计、并希望为我的系统创建详细的功率预算估算。 我知道此 SoC 没有可用的公共功率估算工具 (PET)、但我感谢您提供任何指导或内部资源。

具体而言、我需要:

  • 每个电源轨的典型和最坏情况电流消耗

  • 不同工作模式的建议裕度

  • 内部使用的任何电子表格模板或示例

  • 关于估算外设和 DDR 存储器功耗的建议

如果有基于 Excel 的工具或参考设计包含功耗性能分析、敬请提供访问权限或指导。

谢谢

Gaurav Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    典型用例中最坏情况 下的功耗在 125°C 下为 6.5W 至 7.5W。
    从 电源电流的角度来看、该电源的绝大多数都在三个主域中、我们建议电流容量至少为:
    VDD_CORE 4A
    VDD_CPU 5A
    VDD_MCU 1.5A

    外设内核电源不是一阶问题。 在引脚上、您可以通过将开关功率估算为 FCV^2 获得一些想法。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的答复。

    请您分享一下 电源序列图 中的示例 DRA821U 使用时 单个 PMIC 配置? 我们特别感兴趣的是涉及的参考设计 低功耗 TPS65941515-Q1 PMIC。

    期待您的答复。

    此致、Gaurav Kumar