This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H06:TCI6638K2K - SRIO 仿真和调谐问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1570298/66ak2h06-tci6638k2k---srio-simulation-and-tunning-issues

器件型号:66AK2H06
主题中讨论的其他部件: TCI6638K2K

工具/软件:

大家好: 

我们正在使用 TCI6638K2K KeyStone II 处理器、并且我们的 FPGA 遇到间歇性 SRIO 通信问题。 我们想对 SRIO 接口进行仿真、但也会看到 AMI IBIS 模型中的仿真系数与 KeyStone II 数据表结果 (SPRUHO3A) 之间的差异。 我们以 5Gbps 和 1x 模式运行。



1.仿真值与数据表值之间的差异。

为了模拟 SRIO 接口、我们提供了 KeyStone II AMI IBIS 模型。 此模型允许我们配置此 TX 均衡参数:
-TX_SWING、TX_EQ_CM1、TX_EQ_C1

但是、从 KeyStone II 架构串行器/解串器 (SPRUHO3A pg 54、第 14.2.4 节)来看、我们能够更改更多其他 TX 均衡参数:
- TXDRV_SWING_IN_OVR、TXDRV_CM_IN_OVR、 TXDRV_C0_IN_OVR、TXDRV_C1_IN_OVR、TXDRV_C2_IN_OVR、 和 PMA_LN_TXEQ_POLARITY_O

我们想完全像 II 数据表中提供的排队系数一样设置 IBIS-AMI 系数。 但当前 IBIS-AMI 模型并不具备所有参数。 是否可以修改 IBIS 模型以包含该寄存器? 这可能是由于版本/模型不匹配造成的?



Rx 均衡参数对眼图波形没有影响

我们从 FPGA -> CPU 测量眼图波形、并尝试调优 RX 系数。 根据(SPRUHO3A pg 95、第 17.2.16 节)、我们尝试调整参数:

- RXEQ_Rate3_BOOST_START_0_3_0 和 RXEQ_Rate3_ATT_START_0_3_0  

但是、无论在初始化 SRIO 通道之前或之后进行调整、我们都没有观察到任何变化。 在尝试更改这些寄存器之前、我们还已确认 ATT 和升压自适应已禁用。



任何帮助都会被极大的赞赏!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenneth Tran:

    这是否是由于版本/模型不匹配造成的?

    您能告诉我您正在使用哪个版本的模型吗?

    我将在内部进行检查、并告知您。

    RX 均衡参数对眼图波形没有影响

    您能否确认是否已启用覆盖?

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betsy、  

    1.我们使用 AMI IBIS 模型版本 1.4。  

    2. 您正在将哪个寄存器重发为 RXEQ_ATT_GAIN_OVR、RXEQ_ATT_GAIN_AUTOCAL_DIS、 RXEQ_INIT_CAL_O_1 或 RXEQ_INIT_CAL_O_0? 我应该确认是否还有另一个寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenneth Tran:

    我们正在使用 AMI IBIS 模型版本 1.4。  [/报价]

    好的。 感谢您分享详细信息。  

    我已在内部检查、找不到任何 1:1 匹配项。

    TX_SWING、cm 和 C1 可调。 根据串行器/解串器用户指南、C0 根据 cm 和 C1 自动调整、总计 36 个。 可以在 IBIS-AMI 参数中直接将该值的极性设置为负、而不像 SoC 那样需要单独的控制。

    是否有办法修改 IBIS 模型以包含该寄存器。

    编号 我不这么认为。

    您要将哪个寄存器注册到 RXEQ_ATT_GAIN_OVR、RXEQ_ATT_GAIN_AUTOCAL_DIS、RXEQ_INIT_CAL_O_1 或 RXEQ_INIT_CAL_O_0? 是否有另一个我应该确认的注册表?

    RXEQ_ATT_GAIN_OVR 和 RXEQ_ATT_GAIN_AUTOCAL_DIS。

    此致、

    Betsy Varughese.

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenneth Tran:

    [quote userid=“671823" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1570298/66ak2h06-tci6638k2k---srio-simulation-and-tunning-issues RX 均衡参数对眼图波形没有影响

    我们从 FPGA -> CPU 测量眼图波形、并尝试调优 RX 系数。 根据(SPRUHO3A pg 95、第 17.2.16 节)、我们尝试调整参数:

    - RXEQ_Rate3_BOOST_START_0_3_0 和 RXEQ_Rate3_ATT_START_0_3_0  

    但是、无论在初始化 SRIO 通道之前或之后进行调整、我们都没有观察到任何变化。 在尝试更改这些寄存器之前、我们还已确认 ATT 和升压自适应已禁用。 [/报价]

    建议您浏览以下文档、其中详细介绍了 RX 调优。

    1. KeyStone I 和 II 器件上的 SERDES 链路调试: https://www.ti.com/lit/an/sprac37/sprac37.pdf? 

      第 1.6 节“Keystone II 器件串行器/解串器 Rx 调优

      

    2.我遇到了 Keystone II SOC 勘误表:它已经报告了一个与 “串行器/解串器无法适应 RX 增强均衡“有关的问题,您能检查一下吗?

    https://www.ti.com/lit/er/sprz402f/sprz402f.pdf?

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谢谢你的回应

    归档此信息: “tx_swing、cm 和 c1 可调。 根据串行器/解串器用户指南、C0 根据 cm 和 C1 自动调整、总计 36 个。 该值的极性可直接在 IBIS-AMI 参数中设置为负值、而不像 SoC 那样需要单独的控制。“

    在我们的仿真工具中、没有选择负值的选项。  

    感谢您提供有关 RX 调谐的信息、我们将查看并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenneth Tran:

    在我们的仿真工具中、没有选择负值的选项。

    让我在内部进行检查、然后返回给您。

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenneth Tran:

    我假设 IBIS-AMI 模型是从 66AK2H06 器件的产品页面下载的。 请您确认一下。

    您能否确认所使用的 IBIS 模型是否与 66AK2H06 器件相对应?

    从 KeyStone II 架构串行器/解串器 (SerDes) 可以看出、“系数可以是正或负、分别根据通道控制寄存器位 PMA_LN_TXEQ_POLARITY [0]、PMA_LN_TXEQ_POLARITY [1]、PMA_LN_TXEQ_POLARITY [2]和 PMA_LN_TXEQ_POLARITY [3]“。

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们使用的 是 TCI6638K2K 器件、并获得了 TI 支持部门提供的 IBIS AMI 模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenneth:

    我们使用的 是 TCI6638K2K 器件、并获得了 TI 支持部门提供的 IBIS AMI 模型

    好的、感谢您分享详细信息。

    是否有办法修改 IBIS 模型以包含该寄存器。

    我们无法更新 IBIS 模型。  

    此致、

    Betsy Varughese.